This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:如何使用 driverlib.lib 启动新项目

Guru**** 2899360 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889098/ccs-tms320f280049c-how-to-start-a-new-project-with-driverlib-lib

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 CCS 和 TI 控制器。

我已经阅读了几天的文档、并希望开始一个新项目(而不是复制另一个项目和更改)。

我成功启动了一个新项目(使用项目向导)、让调试器工作、包括 C20000WARE (2.01)、但:

1) 1)当我包含 driverlib.lib 时、我会遇到如下错误:#1965无法打开源文件"driverlib.lib"(它也不在工程中、例如示例- ho 要添加?)

2) 2)我没有 包含 device.c/.h、 f28004x_codestartbranch.asm 等的\device 文件夹

以上内容非常出色、例如 随 C2000WARE 提供的示例"接收器"项目。

最重要的是:在哪里可以找到这类文档? (我读过入门等内容、所以请指出)

此致、

吕德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruud、

    最简单的方法是选择与您的项目最相关的 DriverLib 示例、然后开始修改代码、重命名项目等 如果要从清理状态开始、可以选择要导入的 empty_project、然后开始添加代码。 这样、所有相关的项目设置就已经为您完成了。

    相关文档可在中找到

    C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\device_support\f28004x\docs\F28004x_DriverLib_Users_Guide.pdf