This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0332:CCS8.3.1安装问题

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887769/ccs-tms570ls0332-ccs8-3-1-installation-issues

器件型号:TMS570LS0332

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户尝试在 Windows7 PC 中安装 CCS8、并遇到以下错误。

1) 1)请应用最新的 Windows 更新并验证是否安装了 KB3033929
客户确认补丁应用在 PC 上、但仍然保留。


2)出现错误:找不到 Eclipse 可执行文件。

我在下面的主题中发现了类似的问题。
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/511577
在该主题中,删除安装文件夹的内容可以解决该问题,但对我的客户不起作用。
(客户之前安装了 CCS7)

其他信息:
-客户正在使用离线安装程序:CCS8.3.1.00004_win32.zip
-MD5哈希数据正确
-客户还尝试在不连接网络的情况下安装 CCS、但它不起作用。

是否有任何需要检查的地方?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个错误、因为该文件夹中的安装已损坏。 您应该尝试删除安装文件夹或安装在另一个目录中。

    您使用8.3.1的原因是什么? CCS 现在为版本9.3、版本10即将推出。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    客户尝试在新目录中安装、但结果相同。
    他还尝试在同一台 PC 上安装 CCS7、但现在出现了相同的错误。
    我想 PC 中仍有问题。 你有什么想法吗?

    使用 CCS8的原因是 CCS9或更高版本仅支持64位窗口。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说他遇到相同的错误时、您的意思是什么? 第1幅还是第2幅图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    他会得到两个错误。
    他只是忽略了有关 KB3033929的第一个错误、因为该更新已应用于 PC。
    然后发生第2个错误

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以压缩 install_logs 文件夹的内容并将其发布在此处吗?

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    让我通过单独的电子邮件向您发送日志、因为日志包含客户特定的信息。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的安装日志显示用户名不是 ASCII、会导致 eclipse 问题。 请创建具有管理员权限、ASCII 名称的临时用户、并为所有用户安装 CCS。

    丹麦语