This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/CCStudio-MSP:CCS 报告错误

Guru**** 2929670 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430FR2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898820/compiler-ccstudio-msp-ccs-report-error

器件型号:CCSTUDIO-MSP

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我使用 CCS、版本:9.3.0.00012 BUILE MSP430FR2355项目、在下面报告错误, 您能就此提供帮助、谢谢。

>>编译失败
Sc/DualRaySmokeAFE_HAL/MSP430FR235x_SACL3/subdir_rules.mk:23:目标'SPC/DualRaySmokeAFE_HAL/MSP430FR235x_SACL3/DualSmokeAFE_HAL_IO_FR235x_SACL3.obj'的配方失败
命令行错误#1965:无法打开预处理输出文件"src\DualRaySmokeAFE_HAL\MSP430FR235x_SACL3\training Mass building DualRaySmokeAFE_HAL_IO_FR235x_SACL3.d_ray"
1在编译"C:/training files/Mass Market/Building Automations/MSP430FR2353/slaa930/slaa930/slaa930/software/DualRayFR2355/src/DualRaykeAFE_HAL/MSP430FR235x_SACL3/DualSmokeAFE_HAL_IO_SAFMCL3.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
Gmake:***[src="DualRaySmokeAFE_HAL/MSP430FR235x_SACL3/DualRaySmokeAFE_HAL_IO_FR235x_SACL3.obj]错误1.
构建文件:"C:/training files/Mass Market/Building Automations/MSP430FR2353/slaa930/slaa930/ssoftware/DualRayFR2355/src="/DualRaySmokeAFE_HAL/MSP430FR235x_SACL3/DualRaySmokeAFE_HAL_发声 器 FR235x_SACL4.c"
调用:MSP430编译器
"c:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS/bin/cl430 -vmspx - use_hw_mpy=F5 -include_path="C:/ti/ccs930/ccs/ccs_base/msp430/include - include_path="C:/training files/Mass Market/Building Automations/MSP430FR2353/slaa930/slaa930/ssoftware/DualRayedies/DulaRayedese/ctrades/spra930/smass tradhere/sensores/sensores/spra935/es/spraes/spraes/spra930/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spra930/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spraes/spra930/spraes/spraes/spruaes/spraes/spraes/spraes/spruaes/spraes/spruaes/spruaes/spruaes/spruaes/sprua /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS/include define=_enable_gui_--define_SACL3__--define=_FRWP_ENABLE --define=INFO_FRWP_ENABLE -g --printf_support=Full --diag_warning=225 --display_error_number --errata_errater=cpu_proc/spanale/propensorial_mware=MSP430e/proc/mware_mandraycla2premotionsprines= MSP430e/adoriers/adorias/proc/mespruespruespra2a24_proc/mware/adorienorienor_proc/spruespruespru_proc/spruesorienor_proc/mware_mware_mand-mase/adorienorienorienues= MSP430rane_proc/spruespruespruesprua2a2a24_mware/adorienuespruespruespruesoriench

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能提供整个项目构建的更完整的视图、我将不胜感激。  在 CCS 中、请右键点击工程名称、然后选择  Rebuild Project。  在"Console"(不是问题)视图中、请使用 "Copy Build Log"图标来捕获完整的构建日志。  命名文件时、请确保使用文件扩展名.txt。  然后将该文本文件附加到您的下一个帖子。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    下面是构建日志、请在其中提供帮助。谢谢

    e2e.ti.com/.../CCS-error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    这是一个奇怪的问题,似乎是由非常具体的标准引起的。 我尝试了几个简单项目来重现错误、但到目前为止还没有做到。 您能否向我们发送测试案例(如果可能、是项目的精简版本)以重现问题? 这将极大地帮助我们找出根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:

    您可以在此链接中下载项目。 其他项目不报告此错误、仅此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    我没有准确地将其缩小、但看起来错误是由长命令行路径或路径中的空格触发的。 如果我创建了与您类似的目录路径、则可以重新创建错误。 如果您将 slaa930目录移动到较短的路径并避免使用空格(例如 c:\building _automotation_MSP430FR2353/slaa930)、则应在构建时不会出现错误。  

    我注意到的另一个奇怪现象是、命令行上显示的某些选项(如下面的选项)在 GUI 中未显示为已启用。 它们也不会出现在.cproject 文件中。 这是非常奇怪的、也不清楚这些选项是如何/为什么被挑选用于构建的。 这也许是由一个潜在的项目迁移问题引起的。  

    --preproc_with_compile --preproc_Dependency="src="src="src="src="DualSmokeAFE_HAL/MSP430FR235x_SACL3/DualRaySmokeAFE_HAL_AFE_FR235x_SACL3.d_ray"--obj_directory="src="src="Sc/DualSmokeAFE_235x_MSP430FR335x_AFE"  

    在任何情况下、您能否尝试一下权变措施、并让我们知道这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aart7G。

    我将 CCS 项目移到桌面、它可能是编译输出错误。