This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:Linaro GCC 5.3-2016.02

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887445/compiler-linaro-gcc-5-3-2016-02

主题中讨论的其他器件:DRA742

工具/软件:TI C/C++编译器

无法启动 rc.pvr.service。

内核日志如下所示:

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.84-00041-gf5e9315-m脏(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 SMP 抢先于 CST 2020年3月6日12:07:36星期五
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]机器放电模型:TI DRA742
[0.000000]保留的存储器:检测到重叠!
[0.000000] vsdk_SR1_mem@84000000 (0x000084000000--0x000000009e000000)与 ipu2_CMA@95800000重叠(0x00000000990000K-0x0000000000009e000000)
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000040300000、大小为3 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留内存:创建了0x000099000000的 CMA 内存池,大小为80 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x00009e000000的 CMA 存储器池、大小为32 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a1000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a3000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a9000000、大小为64 MIB 的 DMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000f8c00000处的64 MIB
[0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] OMAP4:将0x00000000fcd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000] DRA762 ES1.0
[0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @eed91000 s14912 r8192 d21952 u45056
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:493120
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUUUID=5000e638-02 RW rootwait IP=none mem=2000M CMA=64M
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:1278524K/1979392K 可用(6671K 内核代码、320K rwdata、2396K rodata、336K init、290K BSS、 455108K 保留、245760K CMA 保留、1192960K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc08e302c (9069 KB)
[0.000000].init:0xc08e4000 - 0xc0938000 (336 KB)
[0.000000].data:0xc0938000 - 0xc0988220 (321KB)
[0.000000].bss:0xc098a000 - 0xc09d2880 (291KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000015]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000336]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000344] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000778]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000792]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.000799]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000804]更新您的内核命令行。
[0.000817]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000830] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000929]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000939]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001478]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.001493]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.001518]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001530]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.00154]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001552]正在初始化 cgroup Subsys PID
[0.001577] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.001772]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001788]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001798] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001831]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
[0.080049] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
[0.080117]带来了2个 CPU
[0.080130] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.080136] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.080142] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.080512] devtmpfs:已初始化
[0.109024] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.109976] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.211936] omap_hwmod:mcan:不能 clk_get main_clk mCAN_clk
[0.211950] omap_hwmod:mcan:不能_init_clocks
[0.211956]------ [在此处剪切]-----
[0.211971]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2529 _init.constprop.23+0x398/0x428 ()
[0.211978] omap_hwmod:mcan:无法初始化时钟
[0.211983]中链接的模块:
[0.211997] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染4.4.4.84-00041-gf5e9315-脏 污#1
[0.212005]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[0.212011]回溯:
[0.212032][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[0.212038] r7:c08f11cc R6:60000013 R5:00000000 R4:c0957810
[0.212068][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[0.212080][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[0.212086] r7:c08f11cc R6:000009e1 R5:00000009 R4:ee881e58
[0.212109][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[0.212115] r8:c0821cf4 r7:00000000 r6:ffffea r5:ffffffea r4:c0821d4c
[0.212142][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x398/0x428)
[0.212148] r3:c0823d00 r2:c0821d4c
[0.212159] R4:c0946c1c
[0.212174][ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
[0.212180] R10:00000000 R9:c08e4600 R8:000000b2 r7:ee9e5080 R6:c093d6f0 R5:c093fb78
[0.212202] R4:c0946c1c
[0.212216][ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[0.212222] R5:c08f1344 R4:c093d6f0
[0.212241][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
[0.212246] R10:00000002 R9:c08e4600 R8:000000b2 r7:c0925820 R6:c0933280 R5:c098a000
[0.212268] R4:c098a000
[0.212288][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
[0.212294] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0684f60
[0.212315] R4:c098a000
[0.212329][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[0.212335] R5:c0684f60 R4:00000000
[0.212358]-[结束线迹577411359e1d6231 ]---
[0.220995] omap_hwmod:dcan1:_wait_target_disable 失败
[0.318290]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.318311] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.323278] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.324131] NET:注册协议系列16.
[0.325066] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.350233]空闲:使用调节梯
[0.380257]空闲:使用调速器菜单
[0.388767] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.395224] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
[0.409949] platform 48838000.rtc:无法查找 hwmod 'rtcss'
[0.411543] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[0.411556] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[0.420881]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.420891]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.421351] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.421360] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.421938] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.461592] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.462739] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.467480] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.471950]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.472129]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
[0.472290]已注册 OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU
[0.472449]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.472736]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
[0.472920]已注册 OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU
[0.475946] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.491011]《PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0》
[0.563783] pcf857x:探测器0-0020失败,错误-121
[0.564073] pcf857x:探测器0-0021失败,错误-121
[0.564229] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.564634] omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
[0.564840]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.564892] Linux 视频捕获接口:v2.00
[0.564932] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.564939] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.564965] PTP 时钟支持已注册
[0.565016] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.565768] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.566065] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.566398]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.567248]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.577859] NET:注册协议系列2.
[0.578356] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.578420] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.578545] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.578591] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.578623] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.578832] NET:注册协议系列1.
[0.579099] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.579107] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.579114] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.579120] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.580115]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.581185]-------- [在此处剪切]-----
[0.581201]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2108 _enable+0x2bc/0x2d8 ()
[0.581208] omap_hwmod:timer12:启用状态只能从初始化、空闲或禁用状态进入
[0.581215]模块链接到:
[0.581229] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0被污染:G W 4.4.4.84-00041-gf5e9315-肮脏#1
[0.581236]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[0.581242]回溯:
[0.581266][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[0.581273] r7:c00251b4 R6:20000093 R5:00000000 R4:c0957810
[0.581301][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[0.5813][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[0.581319] r7:c00251b4 r6:0000083c R5:00000009 R4:ee881c48
[0.581342][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[0.581348] R8:00000004 r7:c0026bf0 R6:a0000093 R5:c0944f98 R4:c0821960
[0.581372][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_enable+0x2bc/0x2d8)
[0.581378] r3:c08237bc r2:c0821960
[0.581389] R4:c0944f38
[0.581401][ ](_enable)从[ ](omap_hwmod_enable+0x2C/0x4c)
[0.581407] r7:c0026bf0 r6:a0000093 r5:c0944f98 r4:c0944f38
[0.581429][ ](OMAP-hwmod_enable)、来自[ ](OMAP-DEVICE_ENABLE+0x48/0x98)
[0.581435] r7:c0026bf0 r6:ee41400 r5:00000000 r4:00000001
[0.581457][ ](OMAP-DEVICE_ENABLE)从[ ](_od_runtime_resume+0x18/0x2C)
[0.581463] r7:c0026bf0 r6:c0026bf0 r5:eea3be74 r4:eea3be10
[0.581489][ ](_od_runtime_resume)从[ ](_rpm 回调+0x34/0x68)
[0.581495] R5:eea3be74 R4:eea3be10
[0.581510][ ](_rpm_callback)、来自[ ](rpm 回调+0x28/0x88)
[0.581515] r7:c0026bf0 r6:eea02c10 r5:eea3be10 r4:eea3be10
[0.581537][ ](rpm_callback)、来自[ ](rpm_resume+0x374/0x56c)
[0.581543] r7:c0026bf0 r6:eea02c10 r5:c093a100 r4:eea3be10
[0.581564][ ](rpm_resume)、从[ ](__pm_runtime_resume+0x54/0x6c)
[0.581570] R10:00000000 R9:eea3cb00 R8:00000000 r7:60000013 R6:00000004 R5:ee3be74
[0.581592] R4:eea3be10
[0.581607][ ](__pm_runtime_resume)从[ ](omap_dm_timer_prob+0x1b0/0x3ec)
[0.581614] r7:c068e118 R6:ee3be10 R5:ee3be00 R4:eeb7eb50
[0.581637][ ](OMAP-dm_timer_probe)、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/b8)
[0.581643] R9:c08e4600 R8:00000000 r7:fffdfb R6:c0949d9c R5:ee3be10 R4:c09c57a4
[0.581668][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
[0.581674] r7:c0949d9c r6:00000000 r5:ee3be10 r4:c09c57a4
[0.581695][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
[0.58170] R9:c08e4600 R8:000000b2 r7:00000000 R6:ee3be44 R5:c0949d9c R4:ee3be10
[0.581728][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
[0.581734] r7:00000000 R6:c03e6838 R5:c0949d9c R4:00000000
[0.581757][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
[0.581763] R6:c09685b8 R5:eeb89880 R4:c0949d9c
[0.581784][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
[0.581795][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
[0.581800] r7:eeb88400 r6:c093d6f0 r5:c08f44f4 r4:c0949d9c
[0.581822][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x50)
[0.581827] R5:c08f44f4 R4:c09685b8
[0.581843][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](omap_dm_timer_driver_init+0x18/0x20)
[0.581848] R5:c08f44f4 R4:c093d6f0
[0.581863][ ](OMAP-dm_timer_driver_init)、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[0.581876][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
[0.581882] R10:00000007 R9:c08e4600 R8:000000b2 r7:c0925834 R6:c09335c4 R5:c098a000
[0.581903] R4:c098a000
[0.58191919][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
[0.581926] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0684f60
[0.581945] R4:c098a000
[0.581959][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[0.581965] R5:c0684f60 R4:00000000
[0.581976]--[结束线迹577411359e1d6232]--
[0.581988] OMAP_TIMER4ae2000.timer:omap_dm_timer_probe:pm_runtime_get_sync 失败!
[0.582007] OMAP_timer:探测器4ae2000.timer 失败、错误-22
[0.590962] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.591614] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.591639]注册了密钥类型 id_resolver
[0.591646]注册了密钥类型 id_legacy
[0.591703] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.592979]退回:池大小:64页
[0.593133] Block Layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major 247)(已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要247)
[0.593148]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.593161]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.593195]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.598126] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、大小为1128
[0.601292] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
[0.601304]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
[0.601337] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.601358] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
[0.631494] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
[0.631668] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.631681] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.631691] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[0.631705] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.632095] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.632212] PCI:总线1:启用快速背对背传输
[0.632295] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.632323] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.632323] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.632545] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.692928]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.696273] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[2.361305]控制台[ttyS0]已启用
[2.365705] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[2.375410] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
[2.385447][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2.391845] OMAP DSS 6.1版
[2.395584] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[2.441296]循环:模块已加载
[2.444815] vmemexp 器件主要编号= 245
[2.448968] vmemexp 类已注册
已注册[2.452680]/dev/vmemexp 器件
[2.456792] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
[2.462666] Nand:找不到 NAND 器件
[2.466436] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
[2.476267] m25p80 spi32766.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:00、0、0
[2.483796] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[2.537280] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[2.543403] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:无实时 phy、扫描全部
[2.551059] DaVinci_MDIO:48485000.MDIO 的探测失败、错误-5
[2.558183] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 38:0b:3c:50:2f:34
[2.564831] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
[2.571794] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 38:0b:3c:50:2f:35
[2.580425] mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.586672] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.595433] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
[2.602097] pbias _mmc_omap5:不可支持的电压范围:3300000-1800000uV
[2.609130] omap_hsmmc 4809c000.mmc:pbias 设置电压失败
[2.615993] pbias _mmc_omap5:不可支持的电压范围:3000000-1800000uV
[2.623007] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:Pbias 设置电压失败
[2.628794] OMAP-Hsmmc 4809c000.MMC:无法切换到3.0V
[2.677795] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[2.684179] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式下无 pinctrl 状态
[2.707390] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
[2.868099] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.878188] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
[2.884069] DaVincia-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
[2.891582] NET:注册协议系列10.
[2.906863] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[2.912078] NET:注册协议系列17.
[2.916760]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.921212] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.928108]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.934316]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.941137]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.947366]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.954794] TI OMAP4+器件的电源管理。
[2.95989898]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.967315] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.973781][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[2.991836] ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射正常
[3.001985] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[3.018981] EVM_1v8:正在禁用
[3.022057] AIC_DVDD:正在禁用
[3.025520] ldousb:正在禁用
[3.029231] ALSA 器件列表:
[3.032212]#0:DRA7xx-EVM
[3.035955]正在等待根设备 PARTUUUUID=5000e638-02...
[3.040325] OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:卡忙
[3.05936] omap_hmc 4809c0.mmc:卡占线
[3.066955] pbias _mmc_omap5:不可支持的电压范围:3300000-1800000uV
[3.073968] omap_hmc 4809c000.mmc:pbias 设置电压失败
[3.080840] pbias _mmc_omap5:不可支持的电压范围:3000000-1800000uV
[3.088748] omap_hmc 4809c0.mmc:pbias 设置电压失败
[3.094522] omap_hsmmc 4809c000.mmc:无法切换到3.0V
[3.207250] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[3.220227] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[3.236216] mmcblk0:mmc0:AAAA SC16G 14.8GiB
[3.244642] mmcblk0:P1 P2
[3.269724] EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
[3.280301] EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
[3.291025] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[3.300924] mmc1:MMC_SELECT_HS200失败、错误-74
[3.305993]:切换到 mmc1失败
[3.311336] mmc1:地址0001处的新 MMC 卡
[3.316347] mmcblk1:mmc1:0001 MMC04G 3.57 GiB
[3.321238] mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 8.00 mib
[3.327956] mmcblk1boot1:mmc1:0001 MMC04G 分区2 8.00 MiB
[3.375503] EXT4-FS (mmcblk0p2):警告:安装 FS 时出错、建议运行 e2fsck
[3.390235] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[3.395966] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[3.404143] VFS:在器件179:2上安装根(ext4文件系统)。
[3.415923] devtmpfs:已安装
[3.419161]释放未使用的内核内存:336K
[3.423622]此架构没有内核内存保护。
[3.642874] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[3.677950] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
[3.692636]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
[3.704447] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[3.722990] systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2016.12!

[3.750436] systemd[1]:将主机名设置为 。
[3.814514]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
[3.824802]随机:systemd-gpp-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
[3.854369] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
[3.920057]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[3.932791] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
[3.963837] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
[3.973386] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
[3.983353] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
[4.351916] systemd[1]:alignment.service:在 alignment.service/start 上找到了订购周期
[4.360285] systemd[1]:alignment.service:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
[4.368068] systemd[1]:alignment.service:找到了对 alignment.service/start 的依赖
[4.376030] systemd[1]:alignment.service:删除作业 alignment.service/start,从而中断订购周期
[4.385771] systemd[1]:删除了 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 alignment.service/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
[4.419917] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[4.447688] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[确定]收听日志套接字。
[4.477489] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[4.508939] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[确定]已创建切片系统切片。
[4.567708] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
正在启动加载内核模块...
[4.599875] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
正在安装调试文件系统...
[4.629877] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[4.648981] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[4.658242] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[确定]已创建层用户和会话层。
[4.687970] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[4.717718] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[4.748252] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[4.777578] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[4.827697] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[4.867682] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[4.927500] systemd[1]:正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[4.958270] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[4.987510] systemd[1]:已达到目标层面。
[确定]已到达目标层面。
[5.037553] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[5.067604] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[5.100465] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[5.127519] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[5.177695] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[5.187318] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[5.209821] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
正在启动设置虚拟控制台...
[5.237690] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[5.292700] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[5.327601] systemd[1]:已安装调试文件系统。
[确定]已安装调试文件系统。
[5.347514] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[5.377704] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[失败]启动加载内核模块失败。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
[确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
[确定]已启动设置虚拟控制台。
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在开始应用内核变量...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已开始应用内核变量。
[6.091076] systemd-journale[143]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[确定]已开始将日志刷新到持久存储。
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/var/volatile...
安装/media/ram...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[确定]已安装/var/volatile.
[确定]已安装/media/ram.
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]已到达目标本地文件系统。
开始创建易失性文件和目录...[6.690117] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留内存节点 ipu2_CMA@95800000

[6.700645] remoteproc0:5502000.IPU 可用
[6.708744] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[6.737343] remoteproce0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
正在启动加载/保存随机种子...
[确定]已开始创建易失性文件和目录。
[6.794797] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
[6.822395] remoteproc1:可提供40800000.DSP
[确定]已开始加载/保存随机种子。
[6.851742] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[6.882341] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[6.916549] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
[6.943698] remoteproc2:41000000.dsp 现已推出
[6.952285] remoteproc2:注意:Remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[6.970137] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、且尚未保证向后兼容性。
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[7.124063] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
正在启动网络时间同步...
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[7.229499] OMAP_RTC 48838000.RTC:_od_fail_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[7.254037]未处理故障:异步外部中止(0x1211)、0x00000000
[7.254041]------ [在此处剪切]-----
[7.254058]警告:CPU:0 PID:230 at drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 l3_interrupt_handler+0x25c/0x368 ()
[ 7.254064] 44000000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (空闲):在功能访问期间以用户模式进行数据访问
[7.254084]链接的模块:RTC_OMAP (+) OMAP_DES OMAP-remoteproc remoteproc virtio_ring sch_FQ_codel
[7.254092] CPU:0 PID:230 Comm:systemd-udevd 被污染:G W 4.4.4.84-00041-gf5e9315-nug.1.
[7.254095]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[7.254099]回溯:
[7.254114][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[7.254126] r7:c02de608 R6:20070193 R5:00000000 R4:c0957810
[7.254136][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[7.25144][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[7.254153] r7:c02de608 R6:00000093 R5:00000009 R4:ed429df0
[7.254159][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[7.254170] R8:00000017 r7:c084b4a8 R6:00000000 R5:c084b568 R4:c084b60c
[7.254177][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
[7.254182] r3:eea05340 r2:c084b60c
[7.254186] R4:80080003
[7.254195][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b0x4/0x160)
[7.254208] R10:c098748b R9:ee9fa300 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ee9fa360
[7.254211] R4:eea05840
[7.254220][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
[7.254233] r10:bedf5b60 r9:1e000000 r8:ee808000 r7:00000000 r6:c093fe44 r5:ee9fa360
[7.254236] R4:ee9fa300
[7.254244][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
[7.254253] r7:00000000 r6:c093fe44 r5:ee9fa360 r4:ee9fa300
[7.254260][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
[7.254269] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c0935424
[7.254277][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
[7.254284][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
[7.25425295] R9:1e000000 R8:fa213000 r7:fa212000 R6:ed429fb0 R5:fa21200c R4:c093a8ec
[7.254302][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_USR+0x48/0x60)
[7.254305]异常堆栈(0xed429fb0至0xed429ff8)
[7.254310] 9fa0:00000000 00000000 0f000000
[7.254316] 9fc0:579ff883 07fd1626 00000039 ffffffe7 00000000 1e000000 bedf5b60 005010ac
[7.254322] 9fe0:00000004 bedf5b38 00000019 004d4084 20070030 ffffff
[7.25433] R9:1e000000 R8:30c5387d r7:30c5387d R6:ffff R5:20070030 R4:004d4084
[7.254337]--[结束线迹577411359e1d6234 ]--
[7.520487] PgD =电极2740
[7.523204][000000000000]* PgD=adc1b003,* PMD=00000000
[7.528122]内部错误:1211 [#1]抢占 SMP ARM
[7.533368]链接的模块:RTC_OMAP (+) OMAP_DES OMAP-remoteproc remoteproc virtio_ring sch_FQ_codel
[7.543482] CPU:1 PID:226 Comm:systemd-udevd 被污染:G W 4.4.4.84-00041-gf5e9315-脏#1
[7.553005]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[7.559125]任务:edf01e00 ti:edf68000 task.ti:edf68000
[7.5654557] PC 处于 OMAP-RTC_PROBLE+0x378/0x47c [RTC_OMAP]
[7.570072] LR 位于 ARM_SHARY_MB+0x3c/0x40
[7.574275]电脑:[ ] LR:[ ] PSR:20010013
[7.574275] sp:edf69c90 IP:edf69c80 FP:edf69cc4
[7.585802] R10:00000000 R9:ed484ac8 R8:00000008
[7.591049] r7:00000040 r6:eea5c200 r5:eea5c210 r4:ed484690
[7.597602] r3:fa838000 r2:00000001 r1:60080013 r0:ed484690
[7.604156]标志:模式 SVC_32 ISA ARM 段用户上 FIQ 上的 nzCv IRQ
[7.611321]控制:30c5387d 表:adeb2740 DAC:55555555
[7.617090]处理系统- udevd (pid:226、栈限制= 0xedf68210)
[7.623647]堆栈:(0xedf69c90至0xedf6a000)
[7.628022] 9c80:eea5c210 00000000 eea5c218 c09c57a4
[7.636236] 9ca0:eea5c210 c09c57a4 eea5c210 bf0df738 fffdfb 00000008 edf69ce4 edf69cc8
[7.644449] 9cc0:c03e81bc bf0ded18 c09c57a4 eea5c210 00000000 bf0df738 edf69d0c edf69ce8
[7.652663] 9ce0:c03e6744 c03e8174 eea5c210 bf0df738 eea5c244 00000000 12b7b55c ed484ac8
[7.660878] 9d00:edf69d2c edf69d10 c03e68cc c03e654c 00000000 bf0df738 c03e6838 00000000
[7.669091] 9d20:edf69d54 edf69d30 c03e49cc c03e6844 ee86f15c ee567b4 ee86f170 bf0df738
[7.677303] 9d40:edf66700 c09685b8 edf69d64 edf69d58 c03e6030 c03e4968 edf69d8c edf69d68
[7.685516] 9d60:c03e5c6c c03e6018 bf0df6b4 edf69d78 bf0df738 bf0e2000 c093d6f0 ed4847c0
[7.693729] 9d80:edf69da4 edf69d90 c03e706c c03e5ad0 c09685b8 bf0e2000 edf69dbc edf69da8
[7.701945] 9da0:c03e80e4 c03e6ff8 c093d6f0 bf0e2000 edf69dcc edf69dc0 bf0e201c c03e80a8
[7.710158] 9dc0:edf69e4c edf69dd0 c000982c bf0e200c 00000000 00080000 00000001 ef47ced8
[7.718370] 9de0:edf86ec0 c0105e50 edf68000 ee801e40 edf69e08 0000b2bf edf69e3c edf69e08
[7.726586] 9e00:c0111338 c01107e0 00000001 c0105e50 12b7b55c 0000002b edf86ec0 f38a9000
[7.734798] 9e20:00000001 bf0df780 00000001 ed484e80 00000001 12b7b55c ed484ac8 bf0df780
[7.743012] 9e40:edf69e74 edf69e50 c00cf0e8 c00097a0 edf69e74 edf69e60 c0105f3c edf69f44
[7.751224] 9e60:00000001 ed484ac0 edf69f3c edf69e78 c00abc78 c00cf08c bf0df78c 00007fff
[7.759438] 9e80:bf0df780 c00a8e74 edfe3600 c082b214 c082b1ec c082b1e0 c082b244 c068f704
[7.767650] 9ea0:00000000 bf0df78c f38d3360 bf0df920 c093a4b4 bf0df944 bf0df7c8 c00a87e4
[7.775864] 9ec0:f38a9000 0002a3b0 0002088a 00000000 0b300002 00000000 00000000 00000000
[7.784076] 9ee0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[7.792288] 9f00:00000000 00000000 00000000 00000158 00000000 00000007 b6d70d90
[7.800500] 9f20:0000017b c000fc84 edf68000 00000000 edf69fa4 edf69f40 c00ac0b8 c00a9e8c
[7.808715] 9f40:00000002 f38a9000 0002a3b0 f38d2dc0 f38c8435 f38c8e30 00001944 00001d04
[7.816927] 9f60:00000000 00000000 00000f54 00000024 00000025 0000000e 0000000b
[7.825141] 9f80:00000009 00000000 00000000 00000000 004f7928 00000000 00000000 edf69fa8
[7.833355] 9fa0:c000fae0 c00ac03c 00000000 004f7928 00000007 b6d70d90 00000000 00000000
[7.841568] 9fc0:00000000 004f7928 00000000 0000017b 00509150 00000000 00509150 004f94a0
[7.849781] 9fe0:bedf99d8 bedf99c8 b6d69c08 b6e6cdf2 600f0030 00000007 02080c20 120ba406
[7.857991]回溯:
[7.860469][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/b8)
[7.869726] R8:00000008 r7:fffdfb R6:bf0df738 R5:eea5c210 R4:c09c57a4
[7.876501][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
[7.885409] r7:bf0df738 R6:00000000 R5:ee5c210 R4:c09c57a4
[7.891127][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
[7.899600] R9:ed484ac8 R8:12b7b55c r7:00000000 R6:ee5c244 R5:bf0df738 R4:ee5c210
[7.907424][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
[7.915633] r7:00000000 R6:c03e6838 R5:bf0df738 R4:00000000
[7.921360][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
[7.929395] R6:c09685b8 R5:edf66700 R4:bf0df738
[7.934063][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
[7.942106][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
[7.950229] r7:ed4847c0 r6:c093d6f0 r5:bf0e2000 r4:bf0df738
[7.955949][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x50)
[7.965031] R5:bf0e2000 R4:c09685b8
[7.968645][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP_RTC_DRIVER_INIT+0x1c/0x24 [RTC_OMAP])
[7.979122] R5:bf0e2000 R4:c093d6f0
[7.982737][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[7.992352][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x378)
[8.000474] R10:bf0df780 R9:ed484ac8 R8:12b7b55c r7:00000001 R6:ed484e80 R5:00000001
[8.008382] R4:bf0df780
[8.010940][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
[8.018975] R6:ed484ac0 R5:00000001 R4:edf69f44
[8.023642][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
[8.03153] R10:00000000 R9:edf68000 R8:c000fc84 r7:0000017b R6:b6d70d90 R5:00000007
[8.039409] R4:00000000
[8.041965][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
[8.050174] R6:00000000 R5:004f7928 R4:00000000
[8.054839]代码:e5d37054 e6ef7077 f57ff04f e3877040 (f57ff04e)
[8.060961]--[结束线迹577411359e1d6235 ]-->
[8.327636] CAN 器件驱动程序接口
[8.333234] remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
[8.473229] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
[确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[确定]已开始网络时间同步。
[8.883173] SCSI 子系统已初始化
正在开始同步系统和硬件时钟...
[确定]已同步达到目标系统时间。
[9.076740] remoteproc0:注册的 virtio2 (类型7)
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[9.168882]已加载 libata 版本3.00。
[确定]已达到目标系统初始化。
[确定]开始每日清理临时目录。
[确定]达到目标计时器。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]正在收听 dropbear.socket。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
正在启动允许用户会话...
[确定]已启动系统日志服务。
正在启动登录服务...
[确定]已启动内核日志服务。
正在启动 rc.pvr.service ...
正在开始保存/恢复声卡状态...
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[9.852184] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
正在启动网络服务...
[确定]已启动允许用户会话。
[确定]已开始保存/恢复声卡状态。
[10.023384] net eth1:正在初始化 cpsw verion 1.15 (0)
[确定]已启动网络服务。
[10.038630] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[10.050548]净 eth0:ALE 表大小1024
[10.068772] libphy:找不到 PHY 48485000.MDIO:03
[10.079590] net eth1:从器件1上未找到 PHY"48485000.MDIO:03"、错误-19
[10.104449] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
[10.126867] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[10.144274] libphy:找不到 PHY 48485000.MDIO:02
[10.157905]网络 eth0:从机0上找不到 PHY"48485000.MDIO:02"、错误-19
[10.185288] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[确定]启动登录服务。
[确定]已到达目标声卡。
[确定]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[确定]已在 ttyO0上启动 Getty。
[确定]已开始网络名称解析。
[确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[11.965623] remoteproc1:为40800000.DSP 加电
[11.984845] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为5630328
[11.999019] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[12.004908] OMAP-IMU 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[12.010869] OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
[12.045574] remoteproc1:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[12.052909] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[12.062832] remoteproc2:为41000000.dsp 加电
[12.075923] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为5630328
[12.090987] OMAP_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
[12.096880] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
[12.102834] OMAP-IMU 415020.MMU:415020.MMU:版本3.0
[12.132024] remoteproc2:远程处理器41000000.dsp 现已启动
[12.139418] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[12.147094] remoteproc0:加电5502000.IPU
[12.167420] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为11079900
[12.174491] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
[12.215811] remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[12.223721] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[12.345596] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[12.353096] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[12.36689] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[12.377876] NET:注册协议系列41.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们能否查看并修复此主题的标题

    您能不能描述正在使用的 SDK 版本以及所执行的更改

    在内核启动日志的开头、请参阅报告"保留的存储器:检测到重叠!"的消息 -您能否检查设备树配置和所描述的保留内存区域