This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:CC1352p SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK_3.40.00.02具有监听模式的高级接收命令("无线电唤醒(")

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888820/ccs-cc1352p-cc1352p-simplelink-cc13x2-26x2-sdk_3-40-00-02-advanced-receive-command-with-sniff-mode-wake-on-radio

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们开发基于 CC1352p 的定制板

在 simplelink SDK 中,simplelink_cc13x2_sdk_2_30_00_45支持 监听模式的高级接收命令(“无线电唤醒”)。

还有示例项目: rfWakeOnRadioRx_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs

由于 EasyLink 不支持此功能,因此我们根据示例项目添加了它,它运行良好。  

在 Rx 模式下、它显著降低了功耗。

最近我们升级到 了 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK_3.40.00.02 (使用 CC1352修订版 E 芯片)。

EasyLink 似乎仍然不支持 Rx 监听模式,Resource Explorer SDK_3.40.00.02缺少无线电唤醒示例。

我的问题:

- 是否有支持 EasyLink 堆栈中的无线电唤醒的计划?

-为什么 缺少 SDK_3.40.00.02 WakeOnRadio 示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何 simplelink_cc13x2_sdk_2_30_00_45 (SDK 的官方2_30版本为2_30_00_20)。

    此版本具有 rfWakeOnRadioRX 示例:

    dev.ti.com/.../node

    simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02中提供了相同的示例

    我认为没有计划向 EasyLink 添加 WOR 功能。

    BR

    Siri