Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 员工:
我正在处理 tda2sx、vsdk 3.8。
根据 VisionSDK_DevelopmentGuide.pdf、我添加了一个名为"mynull"的链接、该链接基于 links_a15\null。
我执行了以下步骤:
1) 1)我在 vision_sdk/links_fW/src/HLS/Links_a15下实现 mynull 链接、和
2) 2)在 LINK_FW\include\LINK_API\system_linkid.h 中添加链接 ID
如下所示:
System_LINK_ID_MYNULL_LINK_0 = 73、
SYSTEM_LINK_ID_MYNULL_LINK_1 = 74、
SYSTEM_LINK_ID_MYNULL_LINK_2 = 75、
System_link_common_links_MAX_ID = 76
3) 3)我在 System_initLinks 和 System_deInitLinks 中添加了 myNullLink_init 和 myNullLink_deInit
4) 4)我在 Links_FW/src/HLS/linksfw_component.mk 中添加了配置、如下所示:
-include $(vision_sdk_path)/links_fW/src/HLOS 链接_a15/mynull/component.mk
我全部重建、 但最终示例应用程序构建失败: 不是针对新添加的 nulllink、而是针对原始 nulllink。
system_common.c:(.text+0x1c4):未`对 NullLink_init'的引用
system_common.c:(.text+0x394):未定义对`NullLink_deInit'的引用
我的配置是否有任何问题? 感谢您的帮助!