This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2SX:添加 A15链接

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/899886/ccs-tda2sx-add-a-a15-link

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 员工:

我正在处理 tda2sx、vsdk 3.8。

根据 VisionSDK_DevelopmentGuide.pdf、我添加了一个名为"mynull"的链接、该链接基于 links_a15\null。

我执行了以下步骤:

1) 1)我在 vision_sdk/links_fW/src/HLS/Links_a15下实现 mynull 链接、和

2) 2)在 LINK_FW\include\LINK_API\system_linkid.h 中添加链接 ID

如下所示:

     System_LINK_ID_MYNULL_LINK_0 = 73、
      SYSTEM_LINK_ID_MYNULL_LINK_1 = 74、
      SYSTEM_LINK_ID_MYNULL_LINK_2 = 75、
    System_link_common_links_MAX_ID = 76

3) 3)我在 System_initLinks 和 System_deInitLinks 中添加了 myNullLink_init 和 myNullLink_deInit

4) 4)我在 Links_FW/src/HLS/linksfw_component.mk 中添加了配置、如下所示:

-include $(vision_sdk_path)/links_fW/src/HLOS 链接_a15/mynull/component.mk

我全部重建、 但最终示例应用程序构建失败: 不是针对新添加的 nulllink、而是针对原始 nulllink。

system_common.c:(.text+0x1c4):未`对 NullLink_init'的引用

system_common.c:(.text+0x394):未定义对`NullLink_deInit'的引用

我的配置是否有任何问题?  感谢您的帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您能否尝试清理构建:

    清洁

    使-s -j 取决于

    使-s -j

    您是否还从 linksfw_component.mk 中删除了原始空链接? 在这种情况下、您可以尝试从 system_common.c 中删除 NullLink_init/NullLink_deInit 的调用

    此致、

    Yordan