This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727B:复位 DSP、可能的 EMIF 问题?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/899333/ccs-tms320c6727b-resetting-dsp-possible-emif-issues

器件型号:TMS320C6727B

工具/软件:Code Composer Studio

我将跟进这个确切的问题。

我已经将问题缩小到了一个 C/IO"过程 CIO"。 错误0x90000008/-1060

rts67plus.lib 中的 trgmsg.obj (:text:_writemsg)。

此致、

布莱克西部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    感谢您提供额外的输入。 我假设您遇到了相同的问题。 您是否具有与引用线程(CCSv3.3、Flashburn 等)中所述的相同/相似环境?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    这是基于上一个问题的基础。 我是负责处理此问题的团队成员。

    目前、我正在运行前面提到的内容。 XDS510调试器。

    当我尝试通过 GEL 脚本执行 GEL_reset()时会发生此问题。 它发出此错误:rts67plus.lib 进程 CIO 发出0x800008/-1060。

    我可以通过在 GEL MenuFunction 中的 GEL_reset()之前添加 resetGelState()来解决此问题

    此致、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您提供的额外信息以及分享您的解决方法。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎仍然是一个问题。 解决了大部分时间的问题、但有时复位时、处理 CIO 仍然很明显。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake、为了正确设置预期- CCSv3.3不再受支持。 如果 CCSv3.3发现任何错误、则没有修复计划。 我们可以做的大多数是粗略的调查、看看是否有任何(其他)权变措施。  

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我知道、我主要是在尝试解决这些问题。 任何输入都是值得赞赏的。

    此致、

    Blake