This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28379D:无法对新 controlCARD 进行编程

Guru**** 2300420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888648/ccs-tmdscncd28379d-cannot-program-new-controlcard

器件型号:TMDSCNCD28379D

工具/软件:Code Composer Studio

刚刚购买了 controlCARD、我无法使其在 CCS 9.3上进行编程。  它以前在我的 Broken ContorlCARD 上工作、我使用了相同的跳线设置。  该设置还会对我的 LaunchPad 进行正确编程。  还有什么可以尝试的。  我得到以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包9.1.0.00001)