This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:如何使用.js 命令将控制台日志捕获到.txt 文件

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888212/ccs-codecomposer-how-to-capture-console-log-to-txt-file-using-js-command

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CCS V8、我正在为 CCS 自动化实施.js 文件。 在此过程中、我在将控制台日志捕获到.txt 文件时遇到问题。

我不知道如何捕获。 能否请发布在.js 中用于捕获控制台日志的命令。

提前感谢。

谢谢、此致、

Pavan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    [引用 user="Pavan Penikalapati">我不知道如何捕获。 能否请发布.js 中用于捕获控制台日志的命令。[/quot]

    您要捕获哪种类型的信息? 许多调试消息已被捕获、可以在 DSS 日志中公开。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:我不小心按下了按钮以提出答案。 请随时"拒绝"我的上述建议答案、以便向其他人明确说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您重放。  

    我的测试应用程序在 CCS 控制台上打印数据。 因此、我希望在测试完成后将该日志捕获到.txt 文件中。 目前、我正在开发.js 脚本以执行其余 操作。 在这里、我需要.js 命令来捕获 CCS 控制台日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Pavan Penikalapati">我的测试应用程序在 CCS 控制台上打印数据。 因此、我希望在测试完成后将该日志捕获到.txt 文件中。 目前、我正在开发.js 脚本以执行其余 操作。 在这里、我需要.js 命令来捕获 CCS 控制台日志。[/quot]

    假设您使用 DSS 进行自动化、则可以使用以下 DSS API 将 C I/O 输出转换为文本文件:

    void beginCIOLogging(java.lang.String sFileName)
    捕获从目标程序打印到控制台(即 printf)到指定文件的所有输出和错误
    void endCIOLogging()
    结束捕获 CIO 输出到文件。

    这应该是您需要的

    谢谢

    Ki