This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6972:msp430fr6972

Guru**** 2922240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/899039/ccs-msp430fr6972-msp430fr6972

器件型号:MSP430FR6972

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 MSO430FR6972的定制板、

我正在使用 UART0 (UCA0TXD,针脚编号 :P2.0)

我以波特率9600 bps、2400 bps、4800bps 传输数据。

UART 正在工作。

使用的终端为:UART Assist、

根据数据表进行计算。

但是 、如果我使用波特率600bps、

和传输数据,' :

 1) 1)首次传输的数据正确时、

  2) 2)一段时间后、我停止传输...

     然后再次开始传输 数据:这次传输了错误的数据。

   我的值是 : ACLK:32768,

                UCA0BR0:3,

                UCA0MCTLW:0xB561, (对于0.61:0xB500,UCBRSX:6  和  UCOS16 =1)