This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:cc3100 Mac 地址

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888048/compiler-cc3100-mac-address

主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:TI C/C++编译器

cc3100的每个芯片是否都有唯一的 MAC 地址、而不是 cc3100升压板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、每个 CC31xx/CC32xx 芯片都具有唯一的 MAC 地址。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我可以使用此 MAC 地址在生产线?期间作出唯一性判断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。 如果您想更改此 MAC 地址,则可以更改此 MAC 地址(如果您的公司已分配从 IEEE 注册机构获得的 MAC 地址范围)。 另一种选择是为您的器件提供默认的唯一 MAC 地址(MAC 地址在分配给 TI 的范围内)。

    1月