This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:tmdxiddk379d

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/895928/ccs-tms320f28388d-tmdxiddk379d

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在"使用快速电流环路的 PMSM 快速响应控制"中执行"6增量构建级别1"。

在"图5。"中、RumMotor 的状态为"MOTOR_RUN"。

最初 、示例代码中的"runMotor"值为"moter_stop"。

因此、我尝试在调试模式期间从"moter_stop"更改为"moter_run"。

但是、状态没有改变。

每次我尝试更改状态时、我都失败了。

是否有一些特殊设置?

请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑系统会看到一些过流保护信号、等等。 检查 TripFlagDMC 的状态。 如果已设置、请尝试通过将"ClearTripFlagDMC"设置为1来清除它。 如果没有帮助、您可能需要验证检测电流反馈的模拟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在解决硬件问题。 因此、我将在解决问题后尝试您的建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    未设置"TripFlagDMC"。 在下图中、未设置"TripFlagDMC"。  因此、我认为它不是 OC 保护信号。

    顺便说一下、您说"如果没有帮助、您 可能需要验证检测电流反馈的模拟信号"。

    但是、我没有连接编码器和电机的 UVW、我使用了15V 2A 适配器。

    您是说我必须检查 M5 (LEM-CurrentSense)和 M6 (OCP)吗?

    此外、我可以根据 应用手册检查"增量构建1"中的 PWM 波形。 对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如果您的硬件问题已解决、请按照用户指南操作。