This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C66XCODES:编译器/C66XCODES

Guru**** 2963650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898872/compiler-c66xcodecs-compiler-c66xcodecs

器件型号:C66XCODES

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

我们在 VectorCast 中执行单元测试、在该测试中、我们使用以下编译器构建源代码

ccsv8.

编译器:C6000_7.4.2

还使用仿真器: tisim_c64xple.ccxml 来运行测试用例

我们将遇到构建错误、如屏幕截图中所示。 请帮助我们解决该问题。

代码片段2

谢谢、此致

Jeslin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、C6000编译器的最新版本接受诸如 COM_TRACE 之类的可变参数宏。  对于较旧版本,如...

    [引用 USER="Jeslin Nirmala"]编译器:C6000_7.4.2[/quot]

    (笑声) 您必须添加选项--gcc。   

    谢谢、此致、

    乔治