This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCSTUDIO-C2000:由于单个 obj 过大、程序大小#39;t 可以安装到闪存扇区中

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898672/compiler-ccstudio-c2000-program-size-can-t-be-***-into-flash-sector-due-to-single-obj-is-too-big

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:TI C/C++编译器

最近、我一直在 C2000芯片组之一 TMS320F280049C 上开发固件应用。

我在单个 c 源文件中编写了很多源代码、无论是"userdefined.c"。

然后、当我进行编译时、我遇到一个问题、表示我的 userDefined.obj 超出了闪存扇区大小4096。

将 userDefined.c 中的一些代码移动到 userDefined_2.c 即可解决该问题。

问题:是否有任何链接器方法可以在不将超大的.c 文件拆分为2个或更多个文件的情况下解决"文本无法装入内存区域"的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加构建选项 -gen_func_subsections 可能会有所帮助。  有关更多详细信息、请在 C28x 编译器手册中搜索该选项。

    谢谢、此致、

    乔治