This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Linux 上的 CCS10.0.0在更新后不启动。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898740/ccs-ccstudio-ccs10-0-0-on-linux-do-not-start-after-updating

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

。 有一些更新(编译器、XDC 和一些其他更新。 不能再看了)。

已经完成了,现在它不再开始了!

闪屏->消失、没有其他内容、无错误。

更新日志:

Log 开始于2020年4月21日10:12:33
首选安装模式:无人值守
尝试在无人参与模式下初始化安装程序
模式无人值守已成功初始化
[10:12:33] CCS_INFO:安装程序时间戳20200421101233
[10:12:33]安装程序参数-CCS true
[10:12:33] CCS_INFO:将临时文件夹设置为/tmp/ccs_e4301b07-d92b-4c42-6ccb-c2bf5028dd4a
[10:12:33] CCS_INFO:将覆盖 URL 修改为
[10:12:33] CCS_INFO:最新的安装程序是
[10:12:33]将日志文件移动到/opt/ti/ccs1000/ccs/install_logs/20200421101233/ccs_update_10.0.0.00010.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 CCS/eclipse/downloads 和 CCS/eclipse/utils 文件夹中列出文件吗?  

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sascha /opt/ti/ccs1000/ccs/eclipse/downloads ls -la. Heavy check mark 15:51:21
    总计84352drwxr-xr-x
    2根根根根 4096 21. 4月10:12
    drwxr-xr-x 11根根 4096 21. 4月13日:51 
    -rwxr-xr-x 1根根13949526 21. 4月13日:51 ccs_update_10.0.0.00010.run
    -rwxr-xr-x 1根根根1989220 8. 4月11:26日 ccs_update_5.5.0.00092.bin
    -rw-r--r- 1根根根 372 22. 11月18:02 com.segger.jlink.linux.linux.x86_64_manifest.xml
    -rwxr-xr-x 1根根根 841 8. 4月11:26日 com.ti.cgt.tms470.19.linux_manifest.xml
    -rwxr-xr-x 1根根根 163 8. 4月11:26日 com.ti.cgt.tms470.19.linux.properties
    -rw-r--r- 1根 root 26583070 22. 11月18:02 JLinkTICCSPlugin_Linux_6.56.0_x86_64.zip
    -rw-r--r- 1根根根 3565 21. 4月13日:51 startupInstaller_6.0.0.202001271514.log
    -rwxr-xr-x 1根43820111 8. 4月11:26日 ti_cgt_tms470_20.2.1.LTS_linux_installer_x86.bin 

    Sascha /opt/ti/ccs1000/ccs/eclipse/utils ls -la. Heavy check mark 15:51:54
    总计13632
    drwxr-xr-x 2根根根根 4096 21. 4月09日:47 
    drwxr-xr-x 11根根 4096 21. 4月13日:51 
    -rwxrwxrwx 1根根13949526 4. Mär 14:28 ccs_update_10.0.0.00010.run 
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sascha、

    您可能遇到了一个错误,其中更新不会拾取 update*.run 二进制文件。 我们已发布错误修复、但如果您尚未安装新的 p2tool 插件、则可以将 CCS/eclipse/downloads/ccs_update_10.0.0.00010.run 文件的.run 扩展名更改为.bin (因此 CCS/eclipse/downloads/Ccs_update_10.0.00010.bin)并重新启动 CCS、这将触发更新。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    丹麦语