This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法打开 simple peripheral 项目

Guru**** 2523320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887865/ccs-not-able-to-open-the-simple-peripheral-project

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我安装了 CCS 9.3版本并安装了 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02。

当我尝试导入  simple_peripheral  项目时、我收到以下错误。

无法对工程"CCS"导入、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。

步骤

1.打开 CCS

2.点击项目

3.点击 Import CCS Project

4.选择 simple_peripheral ->单击 确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjeev、

    您能告诉我们您在 Project Import 向导的"Select search-direction"字段中指定的确切目录吗?

    此外、请包括一些显示 Import Project 屏幕和生成错误的屏幕截图。

    它应如下所示。 使用 CCS 9.3和相同版本的 SimpleLink SDK、可以导入适合我的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarti、

    感谢您的响应、 CCS 文件夹中有.project、删除后、我可以导入和编译它。