This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6745:TMS320C6745

Guru**** 2918770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898165/ccs-tms320c6745-tms320c6745

器件型号:TMS320C6745

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用 ccs5.4模拟 tms6745、但我发现汇编器为6200、这是定点 DSP。

如何使用 ccs5.4模拟浮点6745

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Ajitha JK"]如何使用 ccs5.4模拟浮点6745[/quot]

    根据您对汇编器的评论、我假设您是指为浮点支持构建您的应用。 如果是这种情况、请确保在工程属性中选择了正确的器件变体。 它必须是用于浮点支持的 C67x 型号(C6745有一个特定型号)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的目标是67xx、并选择了 DSK 6713来设置与 TI 仿真器的连接。

    由于6713是浮动的、我不希望出现任何问题、但当我构建代码时、它会显示错误、因为浮点指令的"指令未包含在6200中"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更重要的设置是变量。 确保选择正确的选项。 有6745型号。