This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:能否导出.out 文件(COFF 文件格式)#39;s 符号名称和符号地址?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887869/compiler-tms320f28335-can-i-export-out-file-coff-file-format-s-symbol-name-and-symbol-address

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

1..out 文件被称为 COFF 文件,它是否与典型的 COFF 文件不同?

2.我能否编译 CCS 而不编译符号信息、并在.out 文件中编译映射文件?

3.我想从 COFF 文件中提取符号,而不使用 ofd 工具。

  有什么办法吗??  如果可能、我想进行编码。

  或者、您是否披露一些提取符号信息的主要源代码?

此致、Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Han SeungJae">1. .out 文件称为 COFF 文件、它是否与典型 COFF 文件不同?

    我不确定什么是典型的 COFF 文件。  您可能会在 TI 目标文件格式的简要历史一文中找到答案

    [引用用户="Han SeungJae">2. 我能否在.out 文件中编译不带符号信息和映射文件的 CCS?

    考虑正常编译、然后使用符号去除实用程序 strip2000。  在 C28x 汇编工具手册中搜索它

    [引用用户="Han SeungJae"]

    3.我想从 COFF 文件中提取符号,而不使用 ofd 工具。

      有什么办法吗??  如果可能、我想进行编码。

      或者、您是否披露一些提取符号信息的主要源代码?

    [/报价]

    我们不提供任何形式的源代码、使您能够直接处理二进制 COFF 文件以提取符号表等信息。  相反、我们提供了 ofd2000 nm2000等实用程序。  您还可以在链接器映射文件中看到符号。

    谢谢、此致、

    乔治