This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843:将工程导入 CCS 时出错、CAN#39;t create .bin 文件

Guru**** 2027820 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887306/ccs-iwr6843-error-while-importing-project-into-ccs-and-can-t-create-bin-file

器件型号:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

我的团队使用新的 IC CP2105设计了新的天线板。 该 IC 的最大波特率为921600bps。 因此、我必须修改 IWR6843器件代码(原始代码来自毫米波工具箱:68xx_3D_people 计数)。 但我不知道如何创建新的 bin 文件并将其刷写到器件中。

我尝试将修改后的器件代码导入 CCS、但失败、如下所示

请告诉我解决问题的所有步骤、让图像指令更好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Hector Ta"]因此我必须修改 IWR6843 器件代码(原始代码来自 mmWave 工具箱:68xx_3D_people 计数)。

    最好的方法是创建一个您正在开始的示例项目的副本、然后修改复制的项目中的代码以适合您的应用。 如果这样做、项目应该已经采用适合导入到 CCS 中的格式。

    有关一些背景信息、可使用 projectspecs 创建 Industrial Toolbox 中的示例工程。 如果您导航到 工业工具箱内的\labs\people_Counting\68xx_3D_people_Counting\src 目录、您将能够查看 projectspecs 文件。 正是这个文件为 CCS 提供了它所需的项目相关信息、所以您也需要在项目中包含这些文件。 有关 Projectspecs 的更多信息、请参阅 此页面

    [引用 user="Hector Ta"]但我不知道如何创建新的 bin 文件并将其刷写到器件中。[/quot]

    对于 bin 文件、示例工程会在编译后处理步骤中生成 bin 文件。 您可以从"Project Properties"中查看它、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aartis、

    您是说构建工程后、bin 文件将位于编译后处理步骤中提到的路径中吗? 我尝试编译工程、但在 main_MSS.c 程序中显示了2个错误(错误#143:表达式必须具有对象指针类型)、如下所示:

    这是我无法生成 bin 文件的原因吗?

    我认为第1792行和第1794行不正确。 从1793行开始、1795也具有 outTrackerProc

    我尝试将 outTrackerProc.numTargets[outTrackerProc.currentTargetDesc]修改为&(outTrackerProc.numTargets + outTrackerProc.currentTargetDesc)。 但它也不起作用。

    请告诉我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Hector Ta"]您是否意味着在编译工程后,bin 文件将位于编译后步骤中提到的路径中?

    是的、如果这些编译后处理步骤到位、则应生成.bin 文件。

    [引用 user="Hector Ta"]这是我无法生成 bin 文件的原因吗?

    是的、如果主编译中存在错误、那么它甚至不会进入编译后处理步骤。


    此处显示的编译器错误是并非特定于我们工具的 C 语言编码错误。 如果不查看整个代码、我们就很难提供特定的指导、但网络上应该有多个参考和提示来解决这种类型的错误。 希望这将帮助您指明正确的方向。