This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 F3之后转至"跳转至定义"如何才能转至"返回"转至上一编辑点? CCS Web 和/或 Windows

Guru**** 2524930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/896979/ccs-after-f3-to-jump-to-definition-how-can-i-go-back-to-the-previous-edit-point-ccs-web-and-or-windows

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 Code Composer Studio、目前正在使用 https://dev.ti.com/ide/上的在线版本

我可以选择任何函数或变量、然后按 F3跳转到定义。 但是、一旦我完成、我如何返回、

返回到我开始的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯

    在 Code Composer Studio 的桌面版本中、工具栏上有"后退/前进"按钮、您可以使用这些按钮:

    在 CCS Cloud 中、没有我知道的等效项。  如果定义位于单独的文件中、则它会在编辑器中打开一个新选项卡、您可以选择上一个选项卡返回。  但是、如果它位于同一个文件中、则无法自动返回。

    我查看了键盘绑定、没有看到任何匹配的内容:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想单击"这解决了我的问题"、但这并不是很正确。  不过、感谢您认真研究的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  整体而言、CCS Cloud 是一个非常有限的环境、如今它确实用于初始评估和开发。  一旦超出此范围、就应该迁移到 CCS Desktop 以获得更多功能。  在未来、我们希望拥有更具同等价值的云和桌面环境、但这仍在未来。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很坦率地说、CCS 云的功能非常强大。  给它一点爱、它可以飞行。
    我觉得 CCS Web 最重要的一点可能是无法后台处理构建/加载过程。  整个 GUI 锁定、在编译/加载完成之前、我无法浏览代码或其他内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试先点击"Build"、然后在完成后点击"Debug"。  如果这样做、GUI 在编译期间仍然可用、并且仅在之后执行更短的调试启动时禁用。

    John