This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:升级到 macOS Catalina 后、无法在 Uniflash Cloud 上刷写程序

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/886822/cc2650-cannot-flash-program-on-uniflash-cloud-after-upgrading-to-macos-catalina

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我在云上使用 Uniflash、一切都正常、直到我最近将 macOS 从 Mojave 更新到 Catalina。 现在、每当我尝试通过云端上的 Uniflash 将程序刷写到 CC2650 Sensortag 上时、都会收到以下错误消息:

无法打开"DSLite"、因为无法验证开发人员。

macOS 无法验证此应用程序是否没有恶意软件。

我尝试找到文件"DSLite"、但在 Mac 上找不到。 有人可以帮助解决这个问题吗? 谢谢!