This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:CCS 迁移问题

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887230/ccs-tms320c5505-issue-with-ccs-migration

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户正在尝试从 CCSv5.5迁移到 CCSv6.2。 主机 PC 为 Windows 10。
他们尝试的步骤如下;
1) 1)从 PC 卸载 CCSv5.5
2) 2)安装 CCSv6.2
3) 3)安装 DSP/BIOS 5.42.01.09
4) 4)打开具有 v5.5工作区的 CCSv6.2。 下面的对话框出现。
--------------------------------------------------
工作区'C:/work/[工作区名称]'是使用旧版本的产品编写的、并将进行更新。
更新工作区会使其与产品的旧版本不兼容。
是否确定要继续此工作区?
[确定][取消]
--------------------------------------------------
5) 5)选择[OK]
6) 6)从更新的工作区导入工程。
7) 7)重新编译工程时出现以下错误。

****为项目 DSP_APP 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"全部
'生成文件:./[项目名称].tcf'
'调用:TConf'
"C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;"../[项目名称].tcf"
subdir_rules.mk:14:目标'build-1984884193'的配方失败
C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败
gmake:***[build-1984884193]错误1.
****构建完成****

请帮我解决问题。

谢谢、此致、
田志郎一郎