This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:3.1

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/897657/ccs-3-1

工具/软件:Code Composer Studio

我需要下载 CCS 3.1的完整版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla、

    这是 CCSv3.1的 C2000版本还是白金版本?

    它用于什么器件?

    这是为了更换丢失的介质、还是用于新设计?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     

    我不确定这是用于 CS2000还是白金版。  这是使用 XDSS10 USB JTAG 仿真器进行编程。  它是为了更换一个旧项目中丢失的介质。

    以下是我获得的发展所需的信息:

     

    软件实体

    说明

    使用系统名称

    制造商

    发布者

    版本

    发布日期

    平台

    CCS 3.1 IDE

    开发工具

    DSP 应用

    应用工程师

    3.1.

    2005年

    Windows 2000/XP

    SD CCS 3.1仿真

    驱动器

    JTAG 编程器所需的仿真驱动程序

    DSP 应用

    Spectrum Digital

    3.01.04C

    2005年

    Windows 2000/XP

    CCS 3.1 IDE SP1修订版2

    开发工具服务包1.

    DSP 应用

    应用工程师

    2.

    2006年

    Windows 2000/XP


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla、

    我通过私人消息将链接发送到 CCSv3.1。  您应该能够从他们的网站上获得频谱数字驱动器。  以下是 CCS SP1 Rev2更新的链接。   http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv3/CCS_3_1/exports/CCS_3.1.23.0_SP1_Rev2.exe

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的链接。  我已成功下载 CCS v3.1软件。  我将设置一个虚拟机以将其安装在上。  希望这是我需要的。

    再次感谢、

    Priscilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla、

    使用 Windows XP 虚拟机是一个好主意。

    此致、

    John