This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28030:保存内存失败。 存储器映射阻止读取0x003F8800@Data

Guru**** 2924030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887031/ccs-tms320f28030-save-memory-failed-memory-map-prevented-reading-0x003f8800-data

器件型号:TMS320F28030

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 

客户尝试将程序保存为使用 CCS 中的内存浏览器、并收到保存内存失败的错误。 存储器映射阻止读取0x003F8800@Data。

客户为什么会遇到此错误?

它是否由0x003F8800引起位于保留区域?

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Kuerbis"]是否由0x003F8800引起位于保留区域?

    情况可能是这样。 f28030.gel 文件中定义的内存映射没有可访问的内存地址:

    热菜单 F28030_Memory_Map ()

    GEL_MapReset();
    GEL_MapOn();

    /*程序内存映射*/
    GEL_MapAdd (0x0、0、0x400、1、1);/* M0 SARAM *
    GEL_MapAdd (0x400、0、0x400、1、1);/* M1 SARAM *
    GEL_MapAdd (0xD000、0x100、1、1);// PIEVECT (DSPBIOS)*/
    GEL_MapAdd (0x80000、0x8001、1);// L0 SARAM *
    GEL_MapAdd (0x8800、0、0x400、1、1);// L1 SARAM */
    GEL_MapAdd (0x8c00、0、0x400、1、1);/* L2 SARAM *
    GEL_MapAdd (0x3d7800、0、0x400、1、1);/* OTP *
    GEL_MapAdd (0x3d7c80、0、0x040、1);/* Device Cal *
    GEL_MapAdd (0x3d7cc0、0、0x040、1);/* Boot Get Mode *
    GEL_MapAdd (0x3d7e80、0、0x001、1、0);/* PARTID 值*/
    GEL_MapAdd (0x3d7e82、0、0x02F、1、0);/*校准数据*/
    GEL_MapAdd (0x3f40000、0x40001、0);//闪存*
    GEL_MapAdd (0x3f80000、0x400、1、1);// L0 SARAM Mirror *
    GEL_MapAdd (0x3fe0000、0x2000、1、0);/*引导 ROM *

    (笑声)