This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:哪个版本的 CCS 与 SDK 2.1.0.4 LTS 兼容

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/886851/ccs-awr1443boost-which-version-of-ccs-is-compatible-with-sdk-2-1-0-4-lts

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!  

我正在按照用户指南中的说明尝试 Vital Signs 实验、但我始终会遇到错误。 这次我卡在 CCS 步骤。 如标题所示、我使用 SDK 2.1.0.4

与我的器件兼容的 LTS 版本。 我已经尝试过最新的 CCS 版本、但在我尝试构建项目时会出现10个错误。 (主要是 gmake 错误)。 然后我尝试了 CCS 7.4版本、但我甚至无法安装它。

哪个版本的 CCS 与 SDK 2.1.0.4 LTS 兼容?

我使用 Windows 7 x64位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 版本可能不是这些错误的原因、而是 SDK 版本。

    您能否查看生命体征实验室发行说明文档、支持的 SDK 版本并使用确切的 SDK 版本来构建应用。

    如果使用该版本、您也会收到错误、然后在此处发布该错误。

    相关主题。

    此致、

    Jitendra