This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:CCS/LAUNCHXL-CC1352P

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/894789/ccs-launchxl-cc1352p-ccs-launchxl-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

不熟悉 CC1352P-2 Launchpad 和 CC1352R LPSTk、尝试运行 RfEasyLinkNp 演示并且 Tera Term 显示不可读、设备管理器显示 PC 波特率为115200、 TeraTerm 也设置为115200。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    您能否分享您在 TeraTerm 窗口中看到的内容?

    如果您在 CCS 中打开串行终端、您看到什么吗?

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 内的终端也显示没有输出。  这是我第一次使用 CCS、但我发现当它停止调试会话时、while 循环出错。

    /*
     * ==== ERROR_PolicyMin ===
     *
    /* REQ_TAG (SYSBIOS-855)*/
    void Error_PolicyMin (Error_Block *EB、Types_ModuleId mod、CString 文件、
       int 行、Error_ID、IArgarg1、IArgarg2)

       /* REQ_TAG (SYSBIS-852)*/
       if (EB = NULL ||(UINT) Error_policy =(UINT) Error_Terminate){
           for (;;){
           }
       }
       否则、如果(EB!=&XDC_Runtime_Error_IgnoreBlock){
           eb->id = id;
       }
       否则{
           返回;
       }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    您使用的是哪个版本的 SDK?  

    您使用的是默认项目还是进行了任何修改?

    您是否检查了 ROV?

    谢谢、  
    ELIN