请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 工具/软件:Code Composer Studio
在 IWR 6843开发平台上、我们正在进行交通检测、悬挂在机架上、高度约为5至7米、我们可以获取目标高度信息(例如车辆)、每个帧包含目标的多个高度信息、 但我不知道如何使用这些目标信息来群集和跟踪目标、 从而最大化每个帧的高度、然后计算平均20帧信息或其他方法? 是否有任何相关文档或代码? 谢谢。