This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK-ODS:IWR 6843 ISK-ODS:

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/886210/ccs-iwr6843isk-ods-iwr-6843-isk-ods

器件型号:IWR6843ISK-ODS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

对于我们的项目要求、我们需要以下内容  

1.点云支持3D 人员计数

2.健康生命体。  

3.跌倒检测

请建议哪些硬件可以帮助我们满足上述所有要求。  

我们目前拥有68xx ISK ES2.068xx ISK ODS ES1.0。  使用此硬件、我们无法获得3D 人员计数。

是否可以使用我们拥有的硬件来满足上述要求? 如果是、请指导我们如何获取数据、  

因为预构建的二进制文件或开箱即用的演示并不有用。

我们的硬件没有

支持该要求、然后请建议我们需要采购的硬件、以执行上述所有3项要求。

谢谢、

Priyanka   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    我们没有一个将人员计数/跟踪和生命体征检测相结合的实验室。 您需要确定如何组合这些实验。

    对于跌倒检测、我建议实施与此处所述解决方案类似的解决  方案:dev.ti.com/.../node -请参阅高度检测部分。  您可以使用它开始使用初级跌倒检测器。 我们以前曾尝试过寻找突然的高度变化、这为平均高度的人带来了可靠的跌倒检测。 需要为身高或身材矮小的人调整公式。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有一个将人员计数/跟踪和生命体征检测相结合的实验室。 您需要确定如何组合这些实验。

    Priyanka >>我和我一起进行了这项组合实验。

    对于跌倒检测、我建议实施与此处所述解决方案类似的解决  方案:dev.ti.com/.../node -请参阅高度检测部分。  您可以使用它开始使用初级跌倒检测器。 我们以前曾尝试过寻找突然的高度变化、这为平均高度的人带来了可靠的跌倒检测。 需要为身高或身材矮小的人调整公式。

    Priyanka >>我的理解是、我需要通过人员跟踪和点云来确定跌倒检测。 人员跟踪以了解我将跟踪谁进行跌倒检测。 我的问题是、3D 点云现已推出、但如何将其映射到谁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    Tracker Index TLV 为每个轨迹提供点云映射。  

    每条赛道都有一个 TID、从0到19。 对于每个点、索引 TLV 中都有一个值。 (TLV 8)。

    索引[N]与点[N]相关联。 请注意、索引在点后为1帧、因此您需要保存前一帧中的点云数据、以便与当前点云索引 TLV 一起使用。

    索引值为0-19、然后是254、255或256。 最后三个值意味着跟踪器不使用该点。 如果点索引为0-19、则该值对应于具有相同值的跟踪 ID 的跟踪。

    此致、

    Justin