This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法运行任何 eclipse 命令以从命令行导入或编译项目 Code Composer Studio v9.0.0

Guru**** 2220740 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/896976/ccs-cannot-run-any-eclipse-commands-to-import-or-build-project-code-composer-studio-v9-0-0-from-command-line

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试为 Code Composer Studio 设置构建环境、以便在运行 Ubuntu 的 Docker 容器中为我拥有的 CC1352 Launchpad 构建项目。

我能够下载并安装 Code Composer Studio 版本9.0.0 (最新版本10 -并且无法通过命令行安装最新版本)。 我还能够安装 Simplelink SDK、其中包含我拥有的开发套件的软件和示例。

我将按照本指南从 Code Composer Studio 的命令行中导入和编译工程: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

但是、当我尝试将工程(com.ti.ccstudio.apps.projectImport)导入到工作区、或者尝试创建新工程(com.ti.ccstudio.apps.projectCreate)或真正运行任何类型的 eclipse 命令时、我会遇到错误:

java.lang.RuntimeException: Application "com.ti.ccstudio.apps.projectCreate" could not be found in the registry.

为了构建此代码,我正在运行的主命令是:

./eclipse -noSplash -data "../../../ccs_workspaces/" -application com.ti.ccstudio.apps.projectCreate -ccs.name newProject -ccs.device com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC64xxDevice

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samyukta、

    我们不会正式支持 Docker 容器、但我希望此 相关主题 有助于让您的工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis、您好!

    我读取了该线程、并且向 dpkg 中添加 i386无法解决问题。

    但是、我遇到了这个 GitHub 库、它在运行的 Docker 容器上构建了 ccsv9。 它似乎至少能够识别我提供的构建命令、并且可能对其他人也很有用。

    https://github.com/algebratech/ccsv9-docker

    此致、

    Samyukta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能找到该参考资料、并感谢您将其发布在此处、以使他人受益。