This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:CCS/TMS320C6678:NDK NC_NetStop (1)无法重新引导网络

Guru**** 2030840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/896534/ccs-tms320c6678-ccs-tms320c6678-ndk-nc_netstop-1-can-not-reboot-networks

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

我在 e2e.ti.com/.../860408上的最后一篇文章

C6678EVM

CCS8、

NDK3.40.1.01

   我们希望在网络脱机时重新启动网络以恢复通信。

    我们希望运行"NC_NetStop(1)" 以重新启动网络,但它不起作用。 无法 ping!

请帮我、这个问题已经困扰了我们很长时间、

   或者,当网络脱机时,是否有其它方式重新启动网络?

我很抱歉、Eric。 好久没人回复你,希望你的一切都好。Relaxed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我很好、已经在家工作了一段时间。 你怎么样?  NC_NetStop (1)不起作用的问题、可能与如何正确拆卸 CPPI、QMSS 和 PA 有关、而且它不干净。

    此致、Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我不得不在我的家乡住了几个月,现在又回到我工作的城市,

    这实在太糟糕了。

    Eric,NC_NetStop(1)不起作用,它可能是 NDK 中的一个错误,请帮助我解决它 。