This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:我可以#39;t open "CCS cloud"

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/896273/ccs-launchxl-cc2640r2-i-can-t-open-ccs-cloud

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

检测到器件 LAUNCHXL-CC2640R2!
dev.ti.com/.../asv1963@gmail.com)

交互式演示效果良好。 goog 从页面刷写:
dev.ti.com/.../


但我有2个问题。
------------------
https://dev.ti.com/页面上
我无法打开"CCS cloud"。
--------------------------
单击该按钮后,我会看到一条消息“正在检索您的工作区”.........
什么也不会发生!

我尝试禁用防病毒(Kaspersky Free)、这可能是什么问题?


------------------------------
此外,我无法从 Project Zero 闪存!
"将预编译的 Project Zero App+Stack 组合图像下载到 CC2640R2 Launchpad 中"
--------------------------------------------------
我收到一条消息“Error Downloading program:encountered a problem loading file
C:/Temp/ti_cloud_storage/CC2640R2F.data 内部错误请拔下 CC2640R2F、然后将其插回
进入并重试"

C:\Temp\ti_cloud_storage\CC2640R2F.data   文件存在(大小2251752)


请帮助!

有人有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    您能否检查是否可以访问 CCS Cloud?

    您不应再停留在"检索您的工作区"消息上、并且应该能够访问您的工作区。

    如果您仍有任何问题、请告知我们。

    此致

    Dobrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dobrin Alexiev  

    感谢你的帮助
    我可以访问 CCS Cloud。   没关系
     
    第二个问题仍未解决
     
    我无法从页面刷新:
     http://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LAUNCHXL-CC2640R2&node=AMtnAzoDezOokLAMkxUhag__FUz-xrs__LATEST
     
     "下载程序时出错:加载文件时遇到问题
    C:/Temp/ti_cloud_storage/CC2640R2F.data 内部错误请拔下 CC2640R2F、然后将其插回
    进入并重试"

    我先前曾就此写过文章
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sergey Andrienko"] “下载程序时出错:加载文件时遇到问题
    C:/Temp/ti_cloud_storage/CC2640R2F.data内部错误请拔下 CC2640R2F、然后将其插回
    进入并重试"

    您能否生成云代理日志并将其附加到此线程?

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Cloud_Agent#Logging

    谢谢

    Ki