This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:CCS 需要使用旧版本的编译器才能打开 controlSUITE 示例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/886272/ccs-launchxl-f28027f-ccs-needs-to-old-version-compiler-to-open-controlsuite-examples

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我有 CCS 9.2并尝试从 controlSUITE 导入示例、但遇到错误、提示:  

'此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 6.4.2 [c2000]。'  我已经安装了该版本的编译器。

但是、我仍然得到相同的错误、并且无法执行示例代码。 我该怎么办?

谢谢、此致、

CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 9.2.0中、存在一个错误、即旧版本的编译器工具无法正确安装。 "已安装软件"列表将显示已安装的版本、即使该版本可能未正确安装。 我怀疑这是您的案例中发生的情况。

    有关更多详细信息、请参阅此相关论坛主题: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/847224

    此问题在 CCS 9.3.0中已修复。 如果您不需要使用9.2、我建议安装 CCS 9.3、然后安装6.4.2版编译器工具。 如果出于某种原因需要使用9.2、请遵循上面链接的主题中提到的变通办法。