This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:符号"zer"重拨错误

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/895600/ccs-cc1352r-symbol-zero-redifined-error

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

您好、EXpart、

在 CC1352R 上,我们的客户尝试使用 ble5stack,

但他们发现符号"零"重复错误与他们过去使用的二进制库有关。

是否有任何建议可以避免这种错误?

--------  

错误#10056:重新定义符号"零":首先在中定义

"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02/source/ti/ble5stack/libraries/cc13x2r1/ble_r2.symbols;在"./application/easylink/DECENTRA/d2_debug.a 中重新定义 "

错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"DMM_wsnnode_ble_sp_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"

--------

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko Fujinaka-San,

    您是否尝试过以下三种解决方案之一:

    -(如果可能)不包括库./application/easylink/DECENTRA/d2_debug.a

    -(如果可能)在 ladta_base 中将符号0定义为 weak。.c/.h [使用以下命令:attribute__((weak)]

    -验证是否所有库都是针对正确的 SDK 版本构建的

    此致、