This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6416T:TMS320C6416T:CCS 5.5程序加载问题。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/885851/ccs-tms320c6416t-tms320c6416t-ccs-5-5-program-load-problem

器件型号:TMS320C6416T

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我在 Windows 7上有 TMS320C6416T DSK (Spectrum Digital)入门套件和 CCS v5.5。 我尝试从 CCS 5.5构建一个"hello world"示例、但无法加载创建的.out。

可以有人帮助我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    user6279906 说:
    但无法加载创建的.out。

    在尝试加载程序时、您得到的确切错误是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我按 Debug、并收到以下消息:

    我的项目树是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目属性中选择的器件变体与 CCXML 文件中选择的器件不匹配。 在这两种情况下、您都选择了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当我按下"Launch Selected (启动选定)"时、Debug 消息为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对器件变体有什么看法?

    您能否压缩整个项目文件夹并将其附加到此主题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCXML 文件中选择的器件为 C6416、选择的器件为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的器件型号错误。 使用我在上一篇文章中突出显示的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,很不错!!! 尽管名称中有"Generic 64xx"、但我选择了错误的器件。

    在任何情况下、这里都是 zip 文件。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../4762.HelloWorld.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user6279906]Ki、它起作用!!

    很棒!

    [报价用户="user6279906"]尽管名称中有"Generic 64xx"、但我还是选择了错误的器件

    在屏幕截图中、我看到:"通用 C64x+器件"

    请注意、C6416是 C64x 器件、而不是 C64x+器件。 虽然 C64x+基于 C64x、但它们并不相同。

    感谢您提供的 zip 文件、尽管我现在不需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我。 非常感谢!