请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、有没有人可以让我转到 TM4C123GXL 的 USB 驱动程序下载页面。 我有一台 Windows 10计算机、我的 CCS 程序似乎无法识别 USB 端口、无法与 LaunchPad 板通信。 此外、TI 还提供有关 C 系列 Launchpad 的实验室培训。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、有没有人可以让我转到 TM4C123GXL 的 USB 驱动程序下载页面。 我有一台 Windows 10计算机、我的 CCS 程序似乎无法识别 USB 端口、无法与 LaunchPad 板通信。 此外、TI 还提供有关 C 系列 Launchpad 的实验室培训。
您好、Ashok、
您是否已从我们的 TivaWare 页面尝试过补丁驱动程序? http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/index_FDS.html
文件 SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip 中提供了 Windows 10 USB 驱动程序
关于培训、您可以查看以下内容(虽然有点旧): https://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_with_the_TIVA%E2%84%A2_C_Series_TM4C123G_LaunchPad
我们将很快推出一款全新的 TivaWare、其中包含更多 EK-TM4C123GXL 的示例、因此也请注意!