This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:driver-vital-Signs Building error

Guru**** 2580515 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/895893/ccs-iwr1642-driver-vital-signs-building-error

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我想运行一个使用 iwr1642测量 driver-vive-signsd 的演示。
我正在参考 DriverVitalSmes_DevelopersGuide 逐步进行修复、我希望修复它、因为出现了错误。

至于错误、进度不会继续、构建也不会发生、如下所示。
请帮助我解决此问题。

谢谢、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否确认您能够在设置中编译 IWR1642的 OOB 演示。

    这将确保正确设置编译流程、然后我们可以帮助进行生命体征演示。

    请提供编译日志以供参考。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定更改设置的路径。
    请告诉我检查设置的路径。

    谢谢、

    Kim