This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDC-CC3200AUDBOOST:演示应用位置

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TIDC-CC3200AUDBOOST, CC3200AUDBOOST, CC3220S, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/895855/ccs-tidc-cc3200audboost-demo-app-location

器件型号:TIDC-CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200AUDBOOSTCC3220SCC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 TIDC-CC3200AUDBOOST 网站指出、有一个演示应用: "所提供的音频演示应用需要两个处于站点模式的 C3200-LAUNCHXL + CC3200AUDBOOST 设置、并通过 Wi-Fi 向第二个 LaunchPad 提供16kHz、16位采样的 PCM 音频单播流。"  

演示应用程序位于何处?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200 SDK - WiFi_audio_app 示例。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不在...

    Code Composer Studio 版本:9.3.0.00012

    软件/ SimpleLink CC32xx SDK (3.40.00.05)/示例/开发工具/ CC3220S LaunchPad /演示

    您可能使用的版本不同、 例如 C:\ti\CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk。 如何导入 CCS9.3?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用 CC3200 SDK 而不是 CC32xx SDK。 CC32xx SDK 适用于 CC3220和 CC3235器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载并安装了 CC3200 SDK、但无法在 CCS 9.3中安装。  如何操作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用此版本、因此我无法为您提供帮助。 但您可能应该尝试使用最新的 CCS 版本10.0。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 CCS 10.0。 我仍然无法打开 cc3200 SDK。  这是否需要向下修订版 CCS?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么意味着您无法打开 SDK? 您无法导入 SDK 示例?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 10中、在 SimpleLink CC32xx SDK - 3.40中打开和运行示例没有问题。 我无法安装 CC3200 SDK、必须单独下载。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用 CCS 10和 CC3200 SDK 1.5.0进行了测试、并且编译 SDK 示例没有问题。 我已经完成了流动步骤:

    1. 我将具有 CC32XX 支持的 CCS 10安装到 C:\ti\ccs1000中
    2. 我将 CC3200 SDK 1.5.0安装到 CC3200SDK_1.5.0中
    3. 我安装从 此处下载的适用于 CC3200器件的 TI RTOS 版本2.16.01.14
    4. 我运行 CCS 10。 由于未找到用于 CC3200的 TI RTOS、因此我在菜单 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products -> Refresh 中使用了手动查找
    5. 将 ti_rtos_config 导入工作区
    6. 将 wlan_station 示例导入工作区
    7. 就这些...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我们非常接近。  但是、CC3200SKD_1.5.0似乎没有导入。

    再次感谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试导入 SDK 示例、并告诉我这是否可行。 我认为 CC3200 SDK 未显示在该列表中是正常现象。

    1月