This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28034:缺少编译器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/885347/compiler-tms320f28034-compiler-missing

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:TI C/C++编译器

我的工作站处于脱机状态、因此我只能从 TI 网站下载编译器并在本地安装它、我下载的版本是 C2000 18.1.7 LTS Windows 安装程序、编译器安装在 ti/ccsv6/tools/compiler/上、在目录中存在其他旧版本的编译器、它们已过时。

下面介绍了当我启动新的 CCS 项目时、只能选择旧版本的编译器、新安装的编译器不会显示、我检查了首选项内容、CCS Composer Studio /编译器仍然显示旧版本、 我添加了安装路径并按了全新的 btn、无任何八项。

那么、我如何解决这个问题呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user ="user4734970">下面介绍了相关内容、当我启动新的 CCS 工程时、只能选择旧版本的编译器、新安装的编译器不会显示、我检查了首选项内容、CCS Composer Studio /编译器仍然显示旧版本、 然后我添加安装路径并按全新的 btn、无任何八项。

    按下刷新按钮时应检测到新编译器。

    您能否截取编译器发现首选项的屏幕截图? 如下所示:

    在上面的屏幕截图中、我添加了 C2000 19.6.0.STS 的路径、然后按"Refresh"按钮让 CCS 检测到该路径。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就在 Ki 的上述回复中、我不确定您的问题可能会发生什么情况。 我刚才下载了编译器、并安装在 CCSv6.2.0安装文件中的同一目录下。  

    我可以证明 IDE 已正确确认它。  

    我看到您已经单击了"Refresh"按钮、这将触发确认。 可以尝试重新启动 CCS 吗? 这将触发编译器的重新扫描并将其添加到工具中。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael

    拍摄屏幕快照、不允许 PC 访问互联网、拍照也是不可取的。

    我遵循了你所执行的确切步骤、但它不起作用、我想知道我的管理员在该 PC 上使用的策略肯定是错误的、我在我自己的 PC 上尝试了这些步骤、它运行良好。

    感谢你的帮助。