This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8350H-EVM:优化建议和电源(ULP)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/885375/ccs-drv8350h-evm-optimization-advice-and-power-ulp

器件型号:DRV8350H-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试编译一个项目、但我没有收到任何错误、但有一些建议。  我应该怎么做。

错误:

1/#1546-D (ULP 15.1)检测到的连续位域分配。 建议使用位掩码、而不是 DRV83xx_MSP430F5529_TRAP_sensorless_main.c /DRV835X_MSP430F5529_Trapezo_Sensorless_BLDC 第71行

2并非所有可用的代码大小都在使用中。 建议运行 Optimization Assistant 以查找最佳速度与大小设置(-opt_for_speed)。 双击以开始。 并非所有可用的代码大小都在使用中。 建议运行 Optimization Assistant 以查找最佳速度与大小设置(-opt_for_speed)。 双击以开始。 DRV835X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensorless_BLDC 属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的代码没有构建时间错误。  这些诊断是建议的、这是发布的最低诊断级别。  如果遵循此建议,可能会导致系统运行速度更快、内存消耗更少或功耗更低。  有关详细信息、请参阅超低 功耗(ULP) Advisor 一文

    谢谢、此致、

    乔治