This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CCS/CCSTUDIO:"在 CCS 10.0和 Ubuntu 18.04.4中创建器件#39;s control&quot 失败

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/894672/re-ccs-ccstudio-failed-to-create-the-part-s-controls-in-ccs-10-0-and-ubuntu-18-04-4

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

我相信我已经尝试了一切。  安装在 Ubuntu 18.04.4上。  CCS 版本:10.0.00010

仍可获得:

无法创建零件的控件

java.lang.NullPointerException
   请访问 com.teamdev.jxbrowser.chromium.swing.BrowserView。 (源文件:61)
   请访问 com.ti.chromium.browser.JxBrowser。 (JxBrowser.java:298)
   com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:40)
   请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:95)
   请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:85)
   请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:73)
   com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:34)
   com.ti.ccstudio.branding.internal.CCSIntroPart.createPartControl(CCSIntroPart.java:235)
   org.eclipse.ui.internal.ViewIntroAdapterPart.createPartControl(ViewIntroAdapterPart.java:135)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:154)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView.createPartControl(CompatibilityView.java:155)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:361)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:1002)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:967)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:139)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:408)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:331)
   位于 org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:202)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
   在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRenderer.Java:132)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:547)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:531)
   在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ElementReferenceRenderer.createWidget (ElementReferenceRenderer.Java:73)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.StackRenderer.showTab (StackRenderer.Java:1297)
   at org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.LazyStackRenderer.postprocess (LazyStackRenderer.Java:105)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:680)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:547)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:531)
   在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ElementReferenceRenderer.createWidget (ElementReferenceRenderer.Java:73)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SashRenderer.processContents(SashRenderer.java:140)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SashRenderer.processContents(SashRenderer.java:140)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SashRenderer.processContents(SashRenderer.java:140)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SashRenderer.processContents(SashRenderer.java:140)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SashRenderer.processContents(SashRenderer.java:140)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.PerspectiveRenderer.processContents(PerspectiveRenderer.java:51)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.PerspectiveStackRenderer.showTab (PerspectiveStackRenderer.Java:82)
   at org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.LazyStackRenderer.postprocess (LazyStackRenderer.Java:105)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.PerspectiveStackRenderer.postprocess (PerspectiveStackRenderer.Java:64)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:680)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SashRenderer.processContents(SashRenderer.java:140)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:665)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1086)
   org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)
   org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)
   在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)
   org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、您的问题与此类似。 您是否检查了依赖项并清除了 CCS 安装和工作区中的两个 jxbrowser 文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行了可靠性检查、发现不需要任何检查。

    我看到这些 jxbrowser 文件:

    /ccs1000/ccs/ceclipse/configuration/.jxbrowser-chromium-lib:
    /ccs1000/ccs/ceclipse/configuration/.jxbrowser-chromium-lib/locales:
    /ccs1000/ccs/ceclipse/configuration/.jxbrowser-chromium-lib/swiftshader:

    我是否需要清除语言环境和快速导航器中的所有内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Stephen Simmis"]。/ccs1000/Ccs/eclipse/configuration/.jxbrowser-chromium-lib[/quot]

    尝试删除整个文件夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了打开的 CCS 相同消息。

    这很有趣、 我在"Linux MInme"系统上安装了 CCS10、没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也清除了工作区文件夹中的 jxbrowser 缓存?  

    并尝试 GTK3权变措施:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/879967/3255692#3255692

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Stephen Simmons"]我运行了可靠性检查,发现不需要进行任何检查。

    只需确认您对该文件夹中的所有库运行了独立检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了.jsbrowser-data

    删除了.jxbrowser-chromium-lib

    导出 SWT_GTK3=0

    CCStudio

    --------------------

    相同消息、无更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的试用。 您已经尝试了我能想到的所有关键内容。 我需要上报给工程团队进行进一步分析。 我将在获取更新时传递这些更新

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考-我将您的讨论拆分为一个新主题、因为根本原因与原始帖子无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了新的 Ubuntu 18.04.4 VM。 安装后、我运行的唯一更新是安装所需的 CCS 依赖项。 然后、我安装了 CCSv10.0。 它安装良好。 当我运行 CCS 时、Resource Explorer/ Getting Started / App Center 视图均按预期工作。

    您是否安装了以下链接中提到的所有依赖项?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv10_linux_host_support.html#ubuntu-18-04-3-lts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 TI 的回复(6页)、并验证了所有库是否是最新的并已安装。  (自上周起不变)。

    我将我的 version10工作区从我的 Linux Mint 系统中删除(该系统仅适用于 libc6-i386和驱动程序安装脚本)、并将其复制到此 Ubuntu 系统。  我打开了我复制的工作区、看起来一切正常。  如果我返回并打开使用原始安装创建的一个、则仍然失败。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen。 我相信我们拥有我们需要的所有信息。 我将告诉您工程团队是否请求更多、或者他们是否有有关权变措施/解决方案的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我认为问题已经解决了、但问题已经解决了。  我使用 Git 将项目置于版本控制中、并再次获得以下内容:

    无法创建零件的控件

    java.lang.NullPointerException
       请访问 com.teamdev.jxbrowser.chromium.swing.BrowserView。 (源文件:61)
       请访问 com.ti.chromium.browser.JxBrowser。 (JxBrowser.java:298)
       com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:40)
       请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:95)
       请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:85)
       请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:73)
       com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:34)
       com.ti.ccstudio.branding.internal.CCSIntroPart.createPartControl(CCSIntroPart.java:235)
       org.eclipse.ui.internal.ViewIntroAdapterPart.createPartControl(ViewIntroAdapterPart.java:135)
       org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:154)
       org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView.createPartControl(CompatibilityView.java:155)
       org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:361)
       sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
       sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
       sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
       java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
       org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
       org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:1002)
       org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:967)
       org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:139)
       org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:408)
       org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:331)
       位于 org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:202)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
       在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRenderer.Java:132)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:547)
       org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:531)
       在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ElementReferenceRenderer.createWidget (ElementReferenceRenderer.Java:73)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
       org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl$1.handleEvent(PartServiceImpl.java:112)
       org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38)
       在 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)
       org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)
       在 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:5786)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219)
       org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38)
       org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
       org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
       org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
       org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
       org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
       org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132)
       org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
       org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
       org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
       org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
       org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElementGen(ElementContainerImpl.java:170)
       org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainerImpl.java:188)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.hidePart(PartServiceImpl.java:1359)
       org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.hidePart(WorkbenchPage.java:1556)
       org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.hidePart(WorkbenchPage.java:1508)
       org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.closeEditors(WorkbenchPage.java:1478)
       org.eclipse.egit.ui.internal.sharing.SharingWizard$3.run(SharingWizard.java:209)
       org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
       org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
       org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4910)
       在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:4432)
       在 org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.block (ModalContext.Java:166)
       org.eclipse.jface.operation.ModalContext.run(ModalContext.java:368)
       org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.run(WizardDialog.java:1034)
       org.eclipse.egit.ui.internal.sharing.SharingWizard.performFinish(SharingWizard.java:96)
       在 org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.finishPressed(WizardDialog.java:832)
       在 org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.buttonPressed(WizardDialog.java:472)
       在 org.eclipse.jface.dialog.dialog.lambd$0 (dialog.java:619)
       在 org.eclipse.swt.events.SelectionListener$1.widgetSelected(SelectionListener.Java:84)
       在 org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.Java:252)
       org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
       org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5676)
       org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1423)
       org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4935)
       在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:4429)
       org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823)
       在 org.eclipse.jface.window.window.open(window.java:799)
       org.eclipse.team.internal.ui.wizards.ConfigureProjectWizard.openWizard(ConfigureProjectWizard.java:229)
       org.eclipse.team.internal.ui.wizards.ConfigureProjectWizard.shareProjects(ConfigureProjectWizard.java:130)
       org.eclipse.team.internal.ui.actions.ConfigureProjectAction.lambda$0(ConfigureProjectAction.java:40)
       org.eclipse.team.internal.ui.actions.TeamAction.lambda$1(TeamAction.java:306)
       在 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)
       org.eclipse.team.internal.ui.actions.TeamAction.run(TeamAction.java:304)
       org.eclipse.team.internal.ui.actions.ConfigureProjectAction.execute(ConfigureProjectAction.java:35)
       org.eclipse.team.internal.ui.actions.TeamAction.run(TeamAction.java:567)
       org.eclipse.team.internal.ui.actions.TeamAction.runWithEvent(TeamAction.java:603)
       org.eclipse.ui.internal.PluginAction.runWithEvent(PluginAction.java:229)
       在 org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.handleWidgetSelection (ActionContributionItem.Java:579)
       org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.lambd$4 (ActionContributionItem.Java:413)
       org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
       org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5676)
       org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1423)
       org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4935)
       在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:4429)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)
       org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)
       org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
       org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)
       org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
       org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)
       在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)
       org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)
       org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
       org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)
       org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
       org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
       org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
       sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
       sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
       sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
       java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
       org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
       在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)
       org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、它还擦除了我到驱动程序库的所有符号链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 Eclipse 插件进行 Git?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Git 插件。

    我确定我不理解这里发生的所有情况、但我发现奇怪的是、在尝试使用 Git 后返回(或类似)消息。  此外、消除我的符号链接(想知道这是否是 Git 的副作用、只想将我的代码放入 repo 中)。  我将在我的 Linux-mint 系统(基于 Ubuntu)上尝试 Git、看看今天晚些时候会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请随时向我发布您发现的内容。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在 Linux Mint 系统上、Git 按预期工作。  因此、显然我需要使用系统进行开发时存在问题。  我回去(简短)看了几个小问题、看起来一切都像建议的那样。  当我在工作中休息时、我会深入研究(Thiis 是我的开发机器、也是唯一拥有足够资源的机器)。  我确信我在这一过程中遗漏了一些细节。  但是,我在 Mint 系统上唯一要做的就是安装在 inittail 安装中标记为缺失的32位库(也是在这里完成的),这是我最想说的。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试卸载现有 CCS 并重新安装它? 确保安装到的位置为空。 然后尝试将其与新的工作区文件夹一起使用、看看您是否仍然遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、但有几个简短的问题:

    • 运行卸载程序(似乎有几个选项可供选择)? 或
    • 删除 CCS 文件夹? 或
    • 删除 ti 文件夹?

    此外、还注意到 CCS 故障排除链接是一个死区(应在上周提及)。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以删除整个安装文件夹(运行安装向导时选择的文件夹)。

    [引用 user="Stephen Simmons"]还注意到 CCS 故障排除链接已失效(应在上周提及)。

    链路是否断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我收到的消息:

    此资源不存在。 检查您的 URL 或选择其他要查看的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 wiki 链接吗?

    故障排除应如下所示:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了:

    CCS 故障排除指南

    每个消息中的链接。

    已重新安装 CCS 10、结果相同... "无法创建零件的控件"

    也许我们需要从顶部回顾一下、我确实错过了一些细节!

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们再生成一些日志。

    将以下行添加到内部的 ccstudio.ini 文件中 /ccs/eclipse

    -Djxbrowser-log-dir=
    请注意、目录必须存在、否则不会生成日志(如果目录不存在、CCS 将不会创建该目录)
    完成后、启动 CCS 并打开 Resource Explorer 以重现错误。 日志应在文件夹中生成。 压缩文件夹并附加到此主题
    谢谢
    Ki。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望能有一些简单的东西... 一个新手可以访问 do.e2e.ti.com/.../jxbrowser_2D00_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    您在 Ubuntu 上运行的是什么桌面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GNOME

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您的日志中看到以下内容:

    严重:接下来存在缺失的依赖项:
    browsercore64 => libgtk-x11-2.0.SO.0、libgdk-x11-2.0.SO.0
    libbrowsercore64.so => libgtk-x11-2.0.SO.0、libgdk-x11-2.0.SO.0

    似乎缺少依赖关系  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 ibgtk-x11-2.0.SO.0似乎有固定的东西,明天我会做更多的工作,并更详细地检查一下。

    有趣的是、我没有看到这个问题的任何其他表现... (CAD、Eclipse、编辑器...)

    谢谢、  

    Steve