This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5989-EP:当我连接多个目标时、如何选择 CCS 闪存/调试哪个目标。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/884987/ccs-msp430fr5989-ep-how-do-i-select-which-target-gets-flashed-debugged-by-ccs-when-i-have-more-than-one-target-connected

器件型号:MSP430FR5989-EP

工具/软件:Code Composer Studio

我有两个 MSP430评估板连接到我的 Windows 系统(每个评估板通过不同的 USB 开关、否则 Windows 只能看到一个、但这是另一个问题!)。
这两个板通过 SPI 相互通信、因此我需要它们在线和正常工作。
如果我刷写或调试软件、CCS 会选择编号最小的 USB 调试端口。
是否有办法指定 CCS 应使用的 USB 调试端口?
我检查了调试配置:在 Target 下有一个'Device (设备)'下拉框、但它是灰色的。
有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    [引用 user="Paul Claessen">是否有方法指定 CCS 应使用的 USB 调试端口?
    我检查了调试配置:在 Target 下有一个'Device (设备)'下拉框、但它是灰色的。
    有什么想法?[/引述]

    这是可能的、但这有点棘手。  

    您最多可以将三个 MSP430插入到您的 PC 中。 要在目标配置(CCXML)文件中区分它们、请选择正确的对应"TI MSP430 USBx"连接类型:

    现在、令人烦恼的是尝试弄清楚哪个 MSP430与哪个 USB 编号对应。 这有点任意、但基本上第一个插入的 MSP430将是"TI MSP430 USB1"、第二个将是"TI MSP430 USB2"、等等。 我们有一些想法可以使其更易于使用、但尚未实施。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢,这确实做到了... 确实不是最方便用户的方式... 但它会做到的! ;-)