This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 9.2和9.3安装在 Windows 10下、不会在 Windows 开始菜单中显示版本

Guru**** 2532910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/884699/ccs-ccs-9-2-and-9-3-installations-under-windows-10-don-t-show-versions-in-the-windows-start-menu

工具/软件:Code Composer Studio

这是一个小评论、但在 Windows 10下安装了多个版本的 CCS、我注意到在 Windows 开始菜单中 CCS 9.2和 CCS 9.3没有显示版本号。 例如、在以下示例中、突出显示的版本为9.3、下面的版本为9.2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    这似乎是 Windows 10上的行为变化。  我们必须更改开始菜单快捷方式的执行方式。  我已提交 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9730 以跟踪此情况。  CCSv10已经完成了很多工作、因此修复时间不会一直到 CCSv10.1。

    此致、

    John