This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:需要 CCS 9.2的代码生成工具版本

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/884925/ccs-tms320f28379d-need-code-generation-tool-version-for-ccs-9-2

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我已经将 CCS 3.3与 F28335结合使用了。 但现在我使用 CCS 9.2更改为 F28379D。 CCS 9.2是否有与 CCS 3.3类似的代码生成工具?

我无法在 CCS 9.2安装套件中找到 stdio.h。

在编译时、我遇到此错误:

致命错误:无法打开源文件"stdio.h"

1在编译中检测到灾难性错误。

编译已终止。

 

在 F28335的代码生成工具文件夹 中找到它。 C2000代码生成工具5.1.1\include\stdio.h

但我在 CCS9.2中没有发现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈利维

    是否要使用5.1.1编译器或 CCSv9.3.0中附带的编译器。

    CCSv9.3.0包括18.12.4.LTS C2000编译器。  编译器位于:

    /ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS

    stdio.h 位于该文件夹下的/include 文件夹中。

    /ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include

    默认情况下,此路径应是搜索路径选项的一部分。  您可以在此处设置选项:

    在本例中,此文件的包含路径为${CG_TOOL_ROOT}/Include。 变量${CG_TOOL_ROOT}在编译时被 CCS 替换到编译器的安装位置。

    此致、

    John