This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900:加载符号和加载程序有何不同?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/895556/ccs-pga900-what-different-between-load-symbol-and-load-program

器件型号:PGA900
主题中讨论的其他器件:PGA970

工具/软件:Code Composer Studio

加载符号和加载程序有何不同?

加载符号:Debug->Run->Load 符号。

加载程序: Debug->Run->Load program。

加载符号时调试探针将执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Load Program 将程序加载到器件上、并将.out 文件中的符号加载到调试器中、以启用源代码级调试。

    加载符号用于程序已在器件上且您只想启用源码级调试的情况。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johns:
           另一个问题:

      调试模式 和无芯片运行模式之间的频率有一些不同?

    我是说 、在调试模式下、tt 使用调试探针频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="chennangan"]调试模式 和无芯片运行模式之间的频率有一些不同?

    我不确定您的问题到底意味着什么。 调试探针不会影响 Cortex M0处理器的时钟速度、也不会影响 ADC 和 SPI/OWI 端口的速度。 这些由器件 FRAM 存储器上的固件进行配置。  

    有关此配置的详细信息、请参阅《PGA970软件用户指南》(SLDU024)

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔