工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我们目前在产品中使用的是编译器版本6.2.7、我正在尝试了解此版本的所有主要缺陷、并对我们的产品执行风险评估。 我们浏览了在线文档、并尝试列出 v6.2.7和最新编译器版本之间的所有新特性/缺陷。 但是、我们无法清楚地识别6.2.7中的所有缺陷。 例如、如果在版本6.4.0中输入了新的缺陷、我们如何知道 v6.2.7是否具有相同的暴露? 请参阅附件了解我们目前的分析。 是否可以获得 v6.2.7中的所有缺陷以及相关文档(分类为主要、次要或未决等)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我们目前在产品中使用的是编译器版本6.2.7、我正在尝试了解此版本的所有主要缺陷、并对我们的产品执行风险评估。 我们浏览了在线文档、并尝试列出 v6.2.7和最新编译器版本之间的所有新特性/缺陷。 但是、我们无法清楚地识别6.2.7中的所有缺陷。 例如、如果在版本6.4.0中输入了新的缺陷、我们如何知道 v6.2.7是否具有相同的暴露? 请参阅附件了解我们目前的分析。 是否可以获得 v6.2.7中的所有缺陷以及相关文档(分类为主要、次要或未决等)。
请阅读文章 编译器版本号及其含义、重点了解相关编译器版本流(如6.2.x 版本)的概念。
现在、添加另一个概念:活动流和非活动流。 活动流是主动维护的一系列编译器版本、因为计划了将来的版本。 报告错误时、相关调查包括确定是否有活动流存在错误。 非活动流的情况也是如此。 一旦流被声明为非活动、就不会进行进一步的调查。 例如、C28x 编译器的当前活动流为18.1.x.LTS、18.12.x.LTS 和20.2.x.LTS。 您可以在常规 C2000编译器版本页面上看到这一点。
最新版本6.2.x 版本为版本6.2.11、发生于2015年2月。 此时、此发布流将变为非活动状态。 对于该时间之后报告的错误、未对6.2.x 版本中是否存在错误进行调查。
因此、6.2.x 版本修复或已知错误的最佳记录位于 流的最后一个版本6.2.11的缺陷历史记录中。
谢谢、此致、
乔治