This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK:在68xx_sense 和_direct_hvac_Control 实验中运行 Python 代码时的可视化工具问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/893472/ccs-iwr6843isk-visualizer-issue-when-running-python-code-on-lab-of-68xx_sense_and_direct_hvac_control

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

刷写"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_2_1\labs\people_Counting\68xx_sense 和_direct_hvac_Control\prebuild_binaries\sense 和 direct_68xx_lab.bin"的预编译 bin 文件后

   基于 IWR6843 ISK ES2.0 CCS8.3.1 SDK 3.0.3工业工具4.2.1

2.在配置过程后,我找到了“读取失败:数据不足”和“FileNotFoundError”

   当通过"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_2_1\labs\people_Counting\visualizer\gui_main.py"运行 Python 代码时

   图片上显示的结果如下、为什么?

   

 

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是因为可视化工具正在尝试记录数据、但无法打开文件来记录数据-这是因为文件夹"binData"不存在。 解决此问题的最简单方法是修改 OOB_PARSER 中的第69行:

    从中删除      self.saveBinary = 1.

    更改为      self.saveBinary = 0

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    在 oob_parser.py 中设置 self.saveBinary = 0后、它可以正常工作

    2.本实验是否仅以2D 格式显示点云?

      如下图所示、Z 轴值始终为0.0、

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    SENSE 和 Direct 仅提供2D 数据集。 如果您需要3D 数据、则需要使用3D 人员计数。 但是、2D 中的跟踪通常更好。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    谢谢

    我想关闭这里的这个线程

    此致、

    Kevin