This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:CCSv3版本

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/894076/ccs-tms320c6713b-ccsv3-version

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在寻找较旧版本的 CCS。

我可以获得 CCSv3.2.39.5吗?

我在网站上只能找到 CCSv3.3.83.3.20。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    您以前是否拥有 CCSv3.2的许可证、只需更换介质、或者这是一种新设置?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 CCSv3.2的任何许可证。

    只是新设置。

    如果我需要购买该许可证。

    您能解释一下如何购买该版本吗?

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我想避免您购买许可证。  您需要 CCSv3.2的具体原因是什么?  通常、我们看到使用此类旧版本的人必须返回并维护使用该版本创建的旧产品。  在这些情况下,将会购买许可证来进行原始工作。  即使该许可证是由公司的其他人购买的、也是可以接受的。  在这种情况下、我仍然可以提供更换介质。

    如果是针对新项目、我强烈建议使用更新版本的 CCS。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John。

    没错

    我必须维护非常旧的版本固件。

    还需要使用新的 CCS 版本。 CCS 版本时、我会看到该示例

    我将仔细更新该固件。

    我的客户有这个较旧版本的 CCS。 很久以前购买。

    但由于私人规则、他们无法提供程序。

    我需要什么信息来提供该计划?

    如果您通知该列表、我将请求我们的客户。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我将向您发送朋友请求。  接受后、我们可以在 E2E 中进行有关许可证的私人对话。

    此致、

    John