This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:CCS:TiCloudAgent 安装问题。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/894223/ccs-msp430f5529-ccs-ticloudagent-installation-issue

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 大家好

我已成功安装 Web CCS 1.6.0、编译工作正常。

然后尝试安装  ticloudagent__2__msp430.exe,但安装总是停止,因为-请参阅随附的图片。

实际路径为 C:\Users\...\AppData\Local\Texas Instruments

我认为安装程序在"Texas (德州仪器)"之后的空格字符存在问题

我尝试 了管理/兼容性/不同的安装文件夹、但没有任何帮助。

此安装应如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一个不时弹出的问题。 我回忆的最后一个主题是:
    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/753815

    虽然这个问题尚未解决,但我也想请你尝试一下 AndyW 在这篇文章中提出的一些建议:
    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/753815/2786294#2786294

    请告诉我他们是否提供帮助。

    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答、我尝试了中的要点  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/753815

    但它没有帮助。

    结果:

    由于路径问题、我无法安装 TiCloudAgent、这是 TI 安装程序错误解决的"\Texas Instruments\"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将这一点上报给了工程团队。 一旦我获得任何更新、我一定会在该主题中将它们传递给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavol、

    您能否检查您的 PC 是否禁用了 Windows 短文件生成功能?  您可以通过从命令窗口运行以下命令来进行检查:

    fsutil 8dot3名称查询

    以下是有关此主题的几篇 Microsoft 文章供参考: 此处此处

    如果您确实禁用了它、您是否能够重新启用它(至少暂时启用)、请删除 C:\Users\ \TICloudAgent 文件夹和 C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments 文件夹、然后重试安装?

    我认为此参数在 Windows 10上的默认值为"2"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我尝试了您的建议、结果如下:

    Microsoft Windows [版本10.0.18363.720]
    (C) 2019 Microsoft Corporation。 保留所有权利。

    C:\Users\.... >fsutil 8dot3name 查询
    注册表状态为:1 (在所有卷上禁用8dot3名称创建)。

    C:\Users\.... >fsutil 8dot3名称集0
    错误:访问被拒绝。

    --------

    因此、我当前的8dot3名称是:1

    但我无法更改、如何切换到管理模式?

    此致

    第页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您在 PC 上具有管理员权限、您应该能够通过打开具有管理员权限的命令窗口来更改此权限。 您可以通过右键单击开始菜单中的条目并选择"以管理员身份运行"来执行此操作。