This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCStudio:CCS 9.2如何定义 Include 路径变量,因此我不必将它们分别添加到每个项目中?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/894722/compiler-ccstudio-ccs-9-2-how-to-define-include-path-variables-so-i-don-t-have-to-add-them-to-each-project-separately

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:TI C/C++编译器

CCS 9.2如何定义 include 路径变量

1) 1)我可以轻松地添加它们并逐一配置它们?

2)每个新的空项目默认都有一些?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据为项目启用的产品(如 DSPLIB、MATHLIB 等)、CCS 将预定义一组变量。 如果转到“项目属性”->“生成”->“变量”选项卡并选中“显示系统变量”框,您将能够看到变量列表。 请注意、可能定义了${COM_TI_MAS_MATHLIB_C66X_INCLUDE_PATH}等变量、但未设置为任何值。 屏幕截图中显示的许多或所有路径可能无法解析任何内容。 您可以通过将鼠标悬停在三个点上进行确认、然后查看它是否显示目录或提示 。 如有说明 那么、它实际上不会执行任何操作。

    关于在可跨多个项目使用的通用文件中添加 include_paths、没有一种直接的方法来实现这一点。 但本主题讨论了一些可能有用的选项。  https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/654985

    希望这对您有所帮助。